+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ワットメーター は、電気回路における直流(DC) または交流(AC)の有効電力を直接測定するために使用される計測器です。 その目的は、単位時間あたりに電源から負荷へ伝達されるエネルギー量を測定することであり、その値はワット(W) で表されます。交流(AC)システム では、この測定には電圧と電流の値、およびそれらの間の位相差が考慮されます。この点が、皮相電力計や無効電力計との違いとなります。
従来のアナログ電力計は、電磁力学または電気機械的な動作原理に基づいており、電流コイルと電圧コイルの2つのコイル系によって生じるトルクは、有効電力の瞬時値に比例します。 測定結果はスケール上の指針によって表示され、その精度は使用される部品の品質、内部抵抗、および電源電圧の周波数に依存します。現代のデジタル電力計は、アナログ-デジタルコンバーターとマイクロプロセッサシステムを用いて信号サンプルを解析し、高精度なリアルタイム測定結果と追加の計算機能を実現しています。
交流測定において、電力計は単相および三相システム、対称および非対称接続のいずれにおいても電力評価を可能にします。より高度な用途では、マルチチャンネル電力計が使用され、複数の電力線の同時監視や負荷分布の分析が可能になります。実用的な用途には、エネルギー消費量の制御、機器の効率分析、プラントの診断、およびエネルギー課金などが含まれます。
電力計の精度は、計器のクラス、測定範囲、処理対象となる信号の種類、および環境条件によって異なります。実験室や産業現場での測定では、データロギング機能を備えた電力計も使用され、エネルギー管理システム内での電力パラメータの長期モニタリングを可能にしています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。