+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ウェーバー(Wb) - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/)](/jp/ja/news/library-articles/page/69208/)ウェーバー(Wb) は、SI単位系](/jp/ja/news/library-articles/page/61946/) における導出単位[であり、磁束を測定するために用いられる。これは、閉じた電気回路において、1秒間に均一な変化が生じた際に、1ボルト(V)の起電力 を誘導[させる磁束の量として定義される。 形式的には、1 ウェーバーは 1 テスラ (T)× 1 平方メートル (1 Wb = 1 T-m²) に相当します 。

この単位は、電磁気学の共同創始者であるドイツの物理学者ヴィルヘルム・ウェーバーにちなんで名付けられ、電磁気学の命名法における標準として採用されています。磁束は、磁場 が特定の表面をどの程度通過するかを定量的に表すものであり、スカラー量であり、磁場が通過する表面に対する磁場の積分です。

実際には、ウェーバー単位は、磁気回路の解析[、変圧器、コイル、電気モーター、発電機の設計、および電磁誘導 に関する問題において使用される。ファラデーの法則の文脈において、時間経過に伴う磁束の変化は起電力の直接的な原因であり、これは多くの電気機器の基本的な動作原理である。

1ウェーバーの値は一般的な工学用途に比べて比較的大きいため、技術実務ではミリウェーバー(mWb)やマイクロウェーバー(μWb)といったこの単位の分数がよく使用されます。 ウェーバー単位を用いてフラックスを測定・分析することで、材料の磁気特性や電磁システムの動的特性を正確に決定することができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る