+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

金属結合 - 定義

金属結合 は、金属原子間で生じる化学結合の一種であり、外殻の価電子が「電子ガス」を形成し、金属の結晶構造内を自由に移動するという特定の電子構造を特徴とする。これらの電子 は特定の陽イオンに割り当てなしに、共通の電子場を形成し、これが物質の凝集力および物理化学的性質を担っている。

金属結合のメカニズムには、正に帯電した原子核(金属カチオン)と、負に帯電した電子ガスとの間の静電的相互作用が関わっています。この電子の非局在化により、金属は高い電気伝導度と熱伝導度、高い塑性 、そして特徴的な表面の光沢を示します。 電子の自由な移動は、エネルギーと電荷の容易な移動を促進し、金属を電気工学 、電子工学、および材料工学において特に重要な材料としています。

金属結合は、純金属だけでなく、異なる元素が存在するにもかかわらず共通の電子場に基づく構造が維持される合金においても生じます。 その強度は、価電子の数と結晶格子内のイオンの充填密度に依存しており、これは硬度、弾性、変形抵抗といった機械的特性に反映されます。

バンドモデルでは、金属結合は原子のエネルギー準位の重なりと、電子が自由に移動できる伝導帯の形成によって説明されます。 エネルギー帯が完全に満たされていないことが、金属の電気伝導性の根底にあり、それが誘電体 や半導体 と金属を区別する要因となっています。この結合は、共有結合のように空間的に局在しているわけではありませんが、技術や産業におけるエンジニアリング材料や機能性材料の構造と機能を形成する上で重要な役割を果たしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る