+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電圧計 - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/)](/jp/ja/news/library-articles/page/69118/) 電圧計 は、電気回路[内の2点間の電位差または電圧 を直接測定するために使用される計測器です。電圧計で測定される単位はボルト(V) であり、この装置は直流(DC) および交流(AC)回路 の両方で使用できます。 電圧計を使用することで、電源や回路部品の動作、および電子部品[や電気部品の電圧特性 を評価することができます。

電圧計の主な特徴は、その高い入力抵抗にあり、これにより被測定システムへの測定の影響を最小限に抑えることができます。 その結果、測定器を流れる電流はごくわずかであり、非侵襲的な測定が可能となります。電圧計は被測定部品と並列に接続されるため、回路に干渉することなく真の電位差を得ることができます。

電圧計にはアナログ式とデジタル式があります。 アナログ式は磁気電気機構(例えば可動アングル式など)に基づいており、指針の振れ幅は電圧に比例します。デジタル電圧計はアナログ-デジタルコンバーター(ADC)を使用し、入力電圧を数値に変換してディスプレイに表示します。 現代のデジタルマルチメータは汎用電圧計として機能し、追加の測定モード、自動レンジ選択、データロギング機能などを備えています。

電圧測定の精度は、計測器のクラス、測定範囲、被測定信号の周波数、および温度や電磁干渉などの外部要因の影響によって異なります。 特殊な用途では、精度と安定性が向上した差動電圧計、選択式電圧計、高電圧電圧計、または実験用電圧計が使用されます。電圧計による測定は、電気、電子、およびオートメーションシステムの診断、設計、保守において不可欠なツールです 。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る