+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

パワーアンプ - 定義

パワーアンプ( )とは、電気信号の出力を増幅するように設計された電子機器または回路であり、これにより、スピーカー、電気音響変換器、発熱体、モーター、アンテナシステムなど、比較的高いインピーダンス()や電力要件を持つ負荷( )を駆動することが可能になります。 パワーアンプは信号の内容を変えることはありませんが、信号経路の最終段階で効果的に使用するために必要な適切なレベルのエネルギーを供給します。

パワーアンプの主な目的は、通常プリアンプや信号源から供給される低電圧の入力信号を、元の波形の忠実度を可能な限り維持しながら、より高い電圧、電流、あるいはその両方の信号に変換することです。エネルギー効率、利得の直線性、帯域幅、および歪みの抑制が、設計上の重要な基準となります。 また、アンプの動作クラス(例えばA、B、AB、D)に依存する変換効率も重要な側面であり、これはエネルギー消費、発熱、およびシステムサイズに影響を与えます。

パワーアンプは、コンサートホールや映画館のスピーカーに電力を供給するPAシステムから、実験装置、医療機器、無線送信機 、産業用制御システムに至るまで、多くの分野で使用されています。 その構成は、用途の要件や動作環境に応じて、ディスクリート部品、バイポーラトランジスタ、MOSFET、集積回路、あるいは電子管 に基づいて設計されます。

重要な設計要素の一つは冷却システムであり、特に高出力アンプの場合、動作中に発生する熱を放散するために不可欠です。 出力電力、負荷インピーダンス、減衰係数、ダンピングファクター 、周波数特性、または全高調波歪率(THD) といったパラメータは、特定の技術的用途におけるパワーアンプの品質と適合性を評価するために用いられます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る