+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

無停電電源装置(UPS) - 定義

無停電電源装置(UPS) は、商用電源の電圧低下や不安定な状態が発生した場合でも、電力供給を継続させる電気機器です。 その動作原理は、内蔵電池に蓄えられたエネルギーを、安定した特性を持つ出力電圧に変換することに基づいており、これにより、重要な機器を、突然の停電、電圧低下、および電磁干渉 の影響から保護します。

UPS システムのアーキテクチャは、整流器 (交流電圧を直流電圧に変換して電池を充電する)、インバータ(障害発生時に出力電圧を生成する)、および動作モード間の切り替えを管理する制御システムで構成されています。 UPS システムのトポロジーに応じて、オフライン型、ラインインタラクティブ型、オンライン(VFI)型があり、電圧調整メカニズム、非常用電源への切り替え速度、高調波障害を除去する能力が異なります。

スタンバイとも呼ばれるオフラインシステムでは、主電源の停電が検出された場合にのみ充電式電池が供給されるため、リレーの切り替え時間により、電力供給が一時的に中断されます。 ラインインタラクティブ型電源は、自動電圧調整(AVR)を採用しており、電池モードに切り替えることなく出力電圧を安定させることができるため、効率が向上し、セルの摩耗や損傷を軽減します。 オンライン方式は、AC 電圧を DC 電圧に、そして再び AC 電圧へと連続的に変換する二重変換モードで動作します。これにより、接続された機器を商用電源の障害から完全に隔離し、切り替え遅延のない瞬時の電池電源への切り替えを実現します。

電源は、IT インフラ、サーバールーム、産業用オートメーションシステム、医療機器など、電源供給のわずかな中断でも深刻な運用上の損失につながる可能性のある重要なシステムで使用されています。 高性能な産業用モデルには、エネルギー管理システムが搭載されており、発電機との連携や、アルゴリズム 予測アルゴリズム、および電力品質分析に基づいた負荷管理戦略の実装が可能です。

高度なUPSユニットには、SNMP、Modbus、、USB などの通信技術が統合されており、動作パラメータの遠隔監視や、保護対象システムの自動シャットダウンおよび再起動が可能です。 最新のリチウムイオン充電式電池およびスーパーキャパシタ技術スーパーキャパシタ技術 技術を採用することで、従来の鉛蓄電池と比較して、システムの寿命を延ばし、充電時間を短縮することができます。 力率補正(PFC)およびエネルギー最適化メカニズムにより、熱損失が低減され、電力変換効率が向上し、その結果、運用効率が向上し、運用コストが削減されます。

UPS システムは、信頼性を最大化し、単一障害点を排除するために、複数のユニットが並列で動作する冗長システム(N+1)として構成することができます。また、最新のデータセンターでは、システムの需要の変化に応じて電力のスケールや動的な調整を可能にするために、モジュラー型 UPS アーキテクチャも採用されています。エネルギー貯蔵 厳しい環境条件に対する高い耐性と、再生可能エネルギー源 との連携能力により、無停電電源装置(UPS)は、高可用性システムの事業継続性を確保するためのインフラの重要な構成要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る