+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スーパーキャパシタ - 定義

スーパーキャパシタ( )は、従来の電解コンデンサよりもはるかに高い静電容量を持つ電気エネルギー貯蔵素子ですが、従来の化学電池とは異なる原理で動作します。 二重層コンデンサやウルトラキャパシタとも呼ばれ、電気二重層の現象を利用しており、一部の設計では擬似容量効果も利用しています。これにより、比較的小さなサイズと高い充放電サイクル効率を維持しながら、非常に大きな電荷を蓄えることが可能になります。

スーパーキャパシタの構造は、通常多孔質の活性炭で作られた、比表面積の大きい電極 と、相境界で電荷分離が行われる電解質 の使用に基づいています。 このプロセスにより電気二重層が形成され、その容量() は数百から数千ファラッド(F)に達することがあります( )。充電式電池のように完全な化学反応は起こらないため、デバイスの寿命ははるかに長く、サイクル数は数百万回に達することもあります。

スーパーキャパシタは、コンデンサと充電式電池の特性を兼ね備えており、高い出力密度(つまり、エネルギーを迅速に伝達する能力)と適度なエネルギー密度(つまり、質量または体積あたりの蓄エネルギー量)を提供します。動作電圧は比較的低いため、追加のバランス回路を備えた直列回路がよく使用されます。

実際には、エネルギー回収システム(例えば自動車のKERS)、非常用電源、モバイル機器、民生用電子機器、およびパルスシステムや再生可能エネルギー源 のエネルギーバッファとして使用されています。その利点には、急速充電、低い抵抗 内部抵抗、および極端な温度や機械的条件に対する耐性などが挙げられます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る