+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ツェナー現象 - 定義

ツェナー現象( )とは、半導体()のp-n接合( )において逆バイアスがかかった際に生じる物理的メカニズムであり、電位障壁を電子がトンネル効果によって通過することで電流が急激に増加する現象である。 この現象は、ツェナー電圧と呼ばれる特定のしきい電圧値で発生し、計装システムにおいて電圧を安定化させるために使用される素子であるツェナーダイオードの動作の基礎となっています。

導通しきい値以下の逆電圧条件下では、p-n接合は絶縁体として振る舞い、最小限のリーク電流を流します。 しかし、臨界電圧に達すると、半導体()のエネルギーバンドに大きな変形が生じ( )、電子がp領域の価電子帯からn領域の伝導帯へトンネル効果によって移動できるようになります。 この移動は、量子効果の原理に基づいて行われるため、全エネルギー障壁を越えることなく行われます。これは、電子と結晶格子の衝突に基づくアバランシェ破壊とは異なります。

ツェナー現象は主に、高いドーピング濃度を持つ薄い接合で発生します。これにより障壁層の幅が狭まり、結果として破壊電圧が低下します。実際には、安定化ダイオードとして用いられ、入力電圧や負荷の変化にかかわらず、出力電圧をほぼ一定に保つことができます。 この現象は、約5~6 Vまでの breakdown 電圧で広く見られ、それ以上の電圧ではアバランシェ breakdown が主なメカニズムとなります。

ツェナー現象の特徴的な点は、その強い温度依存性です。低電圧ツェナーダイオードは負の温度係数を持つため、温度が上昇するにつれて breakdown 電圧が低下します。 この特性のおかげで、異なる導通メカニズムを持つ素子を組み合わせた基準回路や補償回路を設計することが可能になります。ツェナー現象は、精密電子機器、サージ保護、および電力調整における多くの用途において極めて重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る