+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

利益 - 定義

技術用語、特に電子工学や信号処理の分野において、利得( )とは、増幅または処理システムにおける出力信号値と入力信号値の比率を指します。これは、部品やシステムが信号を増幅する能力の尺度であり、電力、電圧、電流、あるいは伝達関数のパラメータを指す場合があります。 文脈に応じて、ゲインは絶対値(2つの量の比)として、あるいはデシベル(dB) で表されることがあり、これにより、信号が連続的な変換を受ける複雑なシステムの解析が容易になります。

アナログ電子工学では、電圧利得は出力信号が入力信号の何倍になるかを決定するものであり、これはオペアンプ、トランジスタ増幅器、またはオーディオ回路の基本的な特性である。 無線および通信システムにおいて、「ゲイン」という用語は、多くの場合、アンテナの特性を指します。例えば、「アンテナゲイン」は、入力エネルギーを特定の方向への電磁放射 に変換する指向性と効率を表します。 この場合、ゲインには損失や放射特性も考慮され、デシベル単位でのその値は、ダイポールアンテナ または等方性アンテナを基準点としています。

動的な観点から見ると、ゲインは周波数、温度、負荷インピーダンス、およびその他システム動作パラメータに依存する場合があります。 多くの応用において、重要なのは広い周波数範囲にわたって安定した利得を確保することであり、そのためには適切な部品選定と補償手法が必要となる。デジタル回路において、利得の概念は信号処理の効率と間接的に関連し得るが、より一般的にはインターフェース のアナログ段を指すことが多い。

ゲインは、制御理論 や線形システムにおいても重要な役割を果たしており、そこではシステムの透過関数の一部として、その安定性や時間応答に影響を与えます。分野を問わず、ゲイン解析を行うことで、信号処理 の文脈において、技術的なデバイスやシステムの品質、効率、および実用性を評価することが可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る