+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

オペアンプと集積オーディオアンプ

発行日: 20-05-2025 更新日: 10-04-2026 🕒 3 分钟阅读


オペアンプは小型で非常に多用途な電子部品であり、ほぼすべての現代のデバイスに見られます。スピーカーやオーディオアンプから高度な測定システムまで。名前は複雑に聞こえるかもしれませんが、これらは非常に実用的な回路で、1つのシンプルな機能を実行します:電気信号を増幅します。この記事では、その動作、基本的な特性、最も一般的な用途、特にオーディオ機器での使用について説明します。

オペアンプとは何か、そのシンボルはどのようなものか?

オペアンプ(英語:operational amplifier、しばしばop-ampと略される)は、アナログ回路で使用される基本的な電子部品の1つです。これは集積回路で、通常は小さなケースに収められており、3つの主要な端子があります:2つの入力と1つの出力です。

オペアンプのシンボルは三角形に似ており、その基本的な機能を反映しています。右に向かっている三角形は、信号の経路を表しています。左側には2つの入力があります:

  • 非反転入力(+)- この入力に供給された信号は増幅され、極性を保持します(つまり、入力の正の電圧は出力の正の電圧をもたらします)。
  • 反転入力(−)- この入力に供給された信号も増幅されますが、位相が反転します(つまり、入力の正の電圧は出力の負の電圧をもたらします)。

三角形の右側には、処理された信号が現れる出力があります。実際の回路では、オペアンプには電源接続用の追加の端子もあり、これによりオペアンプが正しく動作するための適切な電圧を供給できます。

オペアンプはどのように動作するのか?

オペアンプの動作は非常にシンプルな原理に基づいています:2つの入力の電圧を比較します(精密な「電圧天秤」に例えられます)。入力の電圧差が0の場合(電圧が同じ場合)、アンプの出力信号は安定したままです。しかし、信号が異なる場合、アンプはその差を増幅し、出力に信号を生成します。

オペアンプの重要な特徴は、その開ループ(フィードバックなし)での増幅率が非常に高いことです。通常、数十万倍に達します。

実際の用途では、オペアンプは通常、追加の要素(抵抗コンデンサ)と共に使用され、フィードバックを通じて増幅を制御します。これにより、アンプはさまざまな状況で安定して動作できます。たとえば、特定の周波数範囲で信号を増幅したり、複数のソースから信号を加算したりして、出力信号の過飽和を防ぎます。

オペアンプの重要な特性

各オペアンプには、実際の用途での動作を決定する一連のパラメータがあります。

開ループ電圧増幅率(open-loop gain)

このパラメータは、フィードバックがない場合にアンプが入力電圧差をどれだけ増幅するかを示します。理想的なアンプは無限の増幅率を持つはずですが、実際には約100,000〜1,000,000です。

帯域幅

帯域幅は、オペアンプが最適に動作する周波数範囲です。このパラメータは、どの周波数の信号が正しく増幅されるかを定義します。シンプルなオペアンプの場合、帯域幅は数百kHzであることがありますが、専門的なオーディオ回路では数MHzに達することもあります。

入力インピーダンスと出力インピーダンス

高いインピーダンスは、アンプが信号源を負荷しないことを意味し、精密な測定やオーディオで重要です。低い出力インピーダンスは、信号を回路の次の部分に簡単に伝達できることを意味します。

ノイズ

各オペアンプは、ノイズと呼ばれる一定のレベルの干渉を導入します。オーディオ回路では、再生される音に聞こえる干渉を避けるために、最小限のノイズを持つアンプが使用されます。

スルーレート

このパラメータは、アンプがどれだけ速く反応できるか、つまり入力電圧の変化に応じて出力電圧をどれだけ速く変化させるかを示します。高いスルーレートは、信号が非常に速く変化するアプリケーション、たとえば高品質のオーディオシステムで望まれます。

フィードバック – アンプ制御の鍵

フィードバックは、出力信号の一部をオペアンプの入力に「戻す」プロセスです。フィードバックには2種類あります:

  • 負帰還 - 出力信号の一部を反転入力に送信し、アンプが信号をどれだけ増幅するかを正確に制御します。
  • 正帰還 - 出力信号が非反転入力に戻り、信号を増幅し、回路の不安定性を引き起こす可能性があります。このタイプのフィードバックは、フリップフロップや信号発生器のように迅速に反応する必要がある回路で使用されます。

オペアンプの用途の例

オペアンプは、アナログ電子機器で最も多用途な要素の1つです。その広範な機能により、無数の回路やアプリケーションで使用されています。以下に、これらの集積回路の実用的な可能性を示すいくつかの多様な例を示します。

反転アンプ

反転アンプは、オペアンプに基づく最も一般的に使用される回路の1つです。この回路では、入力信号が抵抗を介して反転入力(−)に供給され、アンプの出力がフィードバック抵抗を介して反転入力に接続されます。非反転入力(+)は通常、グランドに接続されています。

この回路の特徴は、入力信号に対する出力信号の位相反転です。入力信号が正の場合、出力には負の信号が現れ、その逆も同様です。適切な抵抗を使用することで、増幅を正確に制御できます。

用途の例:

  • 信号の極性を変更する必要があるデバイスの制御。
  • 信号を反転させる必要がある測定システムでの精密測定。

非反転アンプ

非反転アンプは、入力信号が非反転入力(+)に供給され、反転入力(−)がフィードバックを介してアンプの出力に接続される回路です。この回路では、出力信号の位相は入力信号の位相と一致しており、極性の反転はありません。

非反転アンプは高い入力インピーダンスを提供し、入力信号が非常に弱く、負荷をかけられない回路での使用に最適です。

用途の例:

  • マイクロフォンの信号を位相を変えずに増幅する必要があるマイクプリアンプ。
  • 信号源を負荷から保護するために測定回路で使用されるバッファアンプ。

アナログ加算器

アナログ加算器、または加算アンプは、複数の入力信号を加算することができる回路です。これらの信号は、適切な抵抗を介して反転入力に供給されます。アンプの出力は、フィードバック抵抗を介して反転入力に接続されています。

アナログ加算器は、複数の信号を1つにまとめる必要がある場所で使用されます。

用途の例:

  • マイク、楽器などの異なる音源を1つの出力信号にまとめるオーディオミキサー。
  • 正弦波信号を加算して複雑な形状の信号を生成する波形発生器。

シュミットトリガ

シュミットトリガは、正帰還を利用してアナログ信号をデジタル信号に変換する回路です。この回路には2つのスイッチングしきい値があります:下限と上限です。入力信号がこれらのしきい値のいずれかを超えると、出力が状態を変更します。

シュミットトリガは、スイッチングしきい値付近での干渉の問題を排除し、信号が干渉を受けたり不安定な場合に理想的なソリューションです。

用途の例:

  • 論理回路でのデジタル信号の整形。
  • デジタルクロックやタイマーでの矩形波信号の発生。
  • 電源回路での電圧レベルを監視する電圧検出器

アクティブフィルタ

アクティブフィルタは、特定の周波数範囲の信号を通過させ、他の信号を減衰させるための電子回路です。オペアンプは、周波数特性を正確に制御できるため、これらのフィルタの基礎となります。

フィルタの種類:

  • ローパスフィルタ – 低周波信号を通過させ、高周波信号をブロックします。
  • ハイパスフィルタ – 高周波信号を通過させ、低周波信号をブロックします。
  • バンドパスフィルタ – 特定の周波数範囲の信号を通過させます。

用途の例:

  • 高周波ノイズを除去するためのオーディオシステムでのローパスフィルタ。
  • 各信号チャネルを分離するための無線通信でのバンドパスフィルタ。

差動アンプ

差動アンプは、2つの入力信号の差を増幅し、共通信号(いわゆる干渉信号)を無視します。これにより、信号を干渉から分離する必要があるアプリケーションに最適です。

用途の例:

  • ウィートストンブリッジなどのセンサーでの差動電圧の測定。
  • データ収集システムでの信号処理、信号を干渉からクリーンアップする必要がある場合。

電圧レギュレータ

オペアンプは、電圧レギュレータで頻繁に使用され、電源電圧や負荷の変動に関係なく、一定の出力電圧を維持します。

用途の例:

  • 電源回路での電圧安定化。
  • 測定システムでの基準電圧レギュレータ。

まとめと展望

オペアンプは、特にオーディオや精密測定の分野で、電子回路設計において非常に多用途で欠かせない要素です。その多用途性は、フィードバックを使用して動作パラメータを制御できることと、標準的な回路から最小限のノイズや広い周波数範囲を持つ専門的な回路まで、利用可能なモデルの多様性に起因します。

多くの利点があるにもかかわらず、オペアンプには設計プロセスで考慮する必要がある制限があります。これらの可能性を慎重に活用することで、高機能で高品質な高度な回路を作成できます。

オーディオ技術や測定システムの進化の時代において、オペアンプは電子工学のエンジニアにとって最も重要なツールの1つであり続けます。クラシックなアナログ回路やデジタルアナログのハイブリッドソリューションの両方での使用は、何年もその重要性を失うことはないでしょう。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る