+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

길이 변환

길이 계산기는 밀리미터와 인치부터 피트와 미터까지 길이 단위를 빠르고 정확하게 변환할 수 있게 해줍니다. PCB 레이아웃을 설계하거나, 케이블을 선택하거나, 기술 문서를 분석하거나 작성할 때, 이 계산기는 필요에 맞게 단위를 신속하게 조정할 수 있도록 도와줍니다.

길이 계산기는 무엇을 위해 사용되나요?

전자 부품, 기계 요소, 기술 문서 작업 시 종종 다양한 단위 간의 길이를 변환할 필요가 있습니다. 우리의 길이 계산기는 다음과 같은 값들을 효율적으로 변환할 수 있습니다:

  • 밀리미터에서 인치로,
  • 인치에서 센티미터로,
  • 피트에서 미터로,
  • 마이크로미터에서 밀리미터로.

이는 특히 다음과 같은 상황에서 유용합니다:

  • 미국 제조사의 인치 단위로 제공된 사양을 분석할 때,
  • 밀리미터 단위로 구멍이나 핀의 간격을 조정할 때,
  • 기술 도면이나 CAD 모델에서 데이터를 변환할 때,
  • 케이블, 전선, 테이프, 튜브의 길이를 선택할 때.

자동 변환 기능 덕분에 계산 오류를 피할 수 있으며, 이는 조립, 생산 또는 장치의 작동 정확성에 영향을 줄 수 있습니다.

가장 자주 사용되는 길이 단위

산업, 국가 또는 제조업체의 습관에 따라 다양한 길이 단위가 사용됩니다. 아래에서는 SI 기본 단위인 미터에 대한 가장 일반적으로 사용되는 단위들의 비교와 그들의 상대적 값들을 찾을 수 있습니다:

단위 기호 미터에서의 값 일반적인 사용
밀리미터 mm 0.001 전자 부품의 정확한 치수
센티미터 cm 0.01 전선, 테이프 길이, 표시
인치 in 0.0254 미국 시장, 제조업체 카탈로그
피트 ft 0.3048 케이블 설치, 작업 길이
미터 m 1 SI 표준 단위
야드 yd 0.9144 영국의 오래된 문서, 산업
마이크로미터 µm 0.000001 정밀 측정, 마이크로 기술

인치를 밀리미터로 변환할 때와 같이 작은 변환 차이가 고정밀 프로젝트에서 실제 의미를 가질 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

실제로 길이 변환 적용하기

길이 단위의 정밀한 변환은 많은 기술 분야에서 중요합니다. 계산기 사용 예:

  • PCB 설계, 예를 들어 Goldpin 커넥터 표준의 핀 간격 2.54mm는 정확히 0.1인치입니다 – 단위를 혼동하면 회로 설계가 잘못될 수 있습니다;
  • 전선 선택 – 많은 카탈로그가 피트 단위로 길이를 제공하는 반면 유럽에서는 미터를 사용합니다;
  • 해외 주문 – 미국 시장의 부품 사양은 치수 변환을 요구할 수 있습니다;
  • 기계 가공 – 정확한 값에 맞춰 프로파일, 튜브, 홀더의 길이를 조정합니다.

변환 오류를 피함으로써 시간을 절약하고 재료 낭비를 줄이며 비용이 많이 드는 재작업을 피할 수 있습니다.

FAQ - 거리 변환에 관한 자주 묻는 질문들

왜 전자 제품에서 mm와 인치를 모두 사용하나요?

이는 측정 시스템의 차이에서 비롯됩니다. 많은 제조업체(특히 미국과 아시아에서)는 인치 단위로 치수를 제공하는 반면, 유럽에서는 미터법이 우세합니다. 이러한 차이는 핀 간격, 케이스 또는 전선의 표시 등에서 나타납니다.

야드는 미터와 같나요?

아니요, 1야드는 0.9144m입니다. 이는 영국과 미국에서 여전히 사용되는 임페리얼 시스템에서 유래한 단위입니다(예: 건축, 원예).

길이 단위는 항상 손실 없이 변환될 수 있나요?

그렇습니다, 하지만 일부 값은 소수점 이하를 가지기 때문에 실제로는 반올림해야 한다는 점을 기억해야 합니다 – 예를 들어, 1인치 = 25.4mm이지만, 3인치 = 76.2mm입니다(76mm가 아님).

밀리미터보다 작은 길이 단위는 무엇인가요?

기술 및 과학 분야에서는 다음을 사용합니다:

  • 마이크로미터 (µm) = 0.001mm
  • 나노미터 (nm) = 0.000001mm
  • 피코미터 (pm) = 0.000000001mm

이들은 광학, 물리학, 반도체 전자공학, 나노기술 등에서 사용됩니다.

하나의 프로젝트에서 미터법과 임페리얼 단위를 혼합해서 사용할 수 있나요?

기술적으로는 가능하지만, 권장되지 않습니다. 이는 오해, 조립 오류 및 생산 문제로 이어질 수 있습니다. 수출 프로젝트에서는 모든 치수를 하나의 표준으로 변환하는 것이 종종 유리합니다.

육상 마일과 해상 마일은 어떻게 다른가요?

육상 마일(법적 마일) = 1609.34m입니다. 이는 미국과 영국에서 사용됩니다(예: 시속 마일로 속도 측정). 반면에 해상 마일 = 1852m이며, 해상 및 항공 내비게이션에서 널리 사용됩니다.

혹시 알고 계셨나요...

  • 고대 이집트의 팔 길이(cubitus)는 약 52cm였으며 피라미드 건설에 사용되었습니다 – 측량사들은 돌이나 나무로 만든 특별한 "팔 길이"를 줄에 매달고 다녔습니다. 반면에 "파리의 팔 길이"(약 54cm)는 1795년 미터 도입 전 프랑스 측정 시스템의 기준이었습니다.
  • 중국의 "장"은 전통적인 길이 단위로, 약 3.3미터에 해당하며, 로프나 재료의 길이를 측정하는 데 사용되었습니다.
  • 영국의 "막대"(rod)는 16.5피트(약 5.03m)에 해당했으며, 주로 농지 측정에 사용되었습니다.
  • 가장 긴 명명된 길이 단위는 파섹(약 3.26광년)으로, "parallax-second"에서 이름이 유래했습니다.
  • "스무트" 단위는 1958년 MIT 학생들이 장난으로 만들었으며, 보스턴의 다리를 Oliver Smoot 학생(키 약 170cm)으로 측정했습니다.
  • "마일"은 라틴어 mille passuum, 즉 "천 걸음"(고대 로마에서 약 1.48km)에서 유래했습니다.
    • "펄롱"*은 영국의 오래된 길이 단위로, 약 201미터에 해당합니다. 오늘날에도 영국의 경마에서 사용됩니다.
  • 인치는 인간의 엄지 길이를 기준으로 한 고대 측정에서 유래했습니다. 14세기에 에드워드 2세 왕에 의해 영국 인치가 표준화되었으며, 그 단위는 세 개의 보리알 길이를 기준으로 했습니다. 1959년에야 정확히 25.4mm로 공식적으로 확정되었습니다.
  • 미터법이 전 세계적으로 선호되는 것과는 달리(미국, 버마, 라이베리아 제외), 디스플레이 크기는 여전히 인치로 표시됩니다(예: 15.6").
  • A4용지 한 장의 두께는 약 0.1mm, 즉 100 마이크로미터입니다 – 이 값은 종종 테스트 간격에서 "기준"으로 사용됩니다.
  • 달은 매년 약 1.5인치(3.8cm)씩 지구에서 멀어지고 있으며, 이는 우리의 날이 점차 길어지게 만듭니다.

또 읽기