+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 32만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

부피 변환

부피 계산기는 리터, 밀리리터, 세제곱 인치, 갤런 및 기타 부피 단위를 변환하는 편리한 도구입니다. 냉각, 공압 시스템 또는 재료 계량 작업과 같이 액체 또는 가스의 정확한 측정이 중요한 곳에서 유용합니다. 문서 및 기술 사양에서 데이터를 신속하게 변환하는 데 도움이 됩니다.

볼륨 계산기를 사용하면 탱크, 파이프 또는 케이스의 볼륨을 빠르게 변환할 수 있으며, 수동 계산이나 표를 참조할 필요가 없습니다. 이를 통해 프로젝트에 적합한 구성 요소를 쉽게 선택하거나 재료 소비를 평가할 수 있습니다. 우리의 계산기는 미터법과 영국식 단위 모두를 지원하여 리터를 갤런(US), 밀리리터를 입방 인치 또는 입방 미터를 입방 피트로 쉽게 변환할 수 있습니다.

가장 인기 있는 볼륨 단위

기술 및 전자 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 단위는 리터, 밀리리터 및 그에 해당하는 영국식 단위입니다. 아래 표는 리터에 대한 기본 변환 계수를 보여줍니다:

단위 기호 리터의 값
입방 미터 m³ 1000
리터 l 1
밀리리터 ml 0.001
갤런 (US) gal (US) 3.785
갤런 (UK) gal (UK) 4.546
입방 인치 in³ 0.01639
입방 피트 ft³ 28.3169

볼륨 계산기의 실제 사용

볼륨 변환은 실험실 및 기술 서비스부터 생산 공장에 이르기까지 다양한 분야에서 사용됩니다. 볼륨 계산은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다:

  • 젤 보호제 공간이 있는 케이스 설계,
  • 밀폐 시스템에서 냉각액의 양 계획,
  • 공압 설비에서 압축 공기의 볼륨 결정,
  • 도장 시스템이나 주입 시스템에서 액체의 계량 변환.

혹시 알고 계셨나요?

  • 화학 및 실험실 전자에서는 종종 밀리리터를 사용하여 소량의 액체를 측정합니다. 예를 들어 플럭스, 수지 또는 이소프로필 알코올 등이 있습니다. 그러나 재료의 볼륨은 압력이나 온도와 같은 다른 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 1 리터는 한 변의 길이가 10cm인 정육면체의 볼륨과 같습니다. 이는 케이스나 패키지의 용량을 쉽게 평가할 수 있게 해줍니다. 미터법의 단순함은 비할 데가 없습니다!
  • 1 입방 피트(ft³)는 28 리터 이상을 포함합니다. 이는 미국에서 HVAC 설치에서 가스 흐름을 측정하는 데 자주 사용되는 단위입니다.
  • 영국에서는 미터법이 적용되지만, 일상 생활에서는 여전히 파인트와 갤런과 같은 단위가 사용됩니다. 예를 들어 우유 병, 맥주 잔 또는 연료 탱크의 용량을 나타내는 데 사용됩니다.
  • 영국 갤런과 미국 갤런은 역사적인 기준이 다릅니다. 영국의 볼륨 시스템은 1824년에 공식적으로 표준화되었으며 62°F(약 16.7°C)에서 물 10파운드의 볼륨을 기준으로 합니다. 이것이 바로 임페리얼 갤런의 기원입니다. 반면에 미국 갤런은 와인 8파운드의 볼륨을 기준으로 합니다. 이 두 값 사이의 차이는 20% 이상입니다 – 갤런(US)은 3.785리터이고 갤런(UK)은 4.546리터입니다. 이는 국제 주문이나 영어 문서 작업을 할 때 중요합니다.
  • 영국의 볼륨 시스템에서 갤런은 8 파인트로 나뉘며, 각 파인트는 20 액량 온스로 나뉩니다. 이는 한 갤런에 160 액량 온스를 제공합니다. 한 영국 액량 온스는 약 28.4ml이고, 미국 액량 온스는 29.57ml입니다. 비록 같은 이름을 가지고 있지만, 그 값은 다릅니다.
  • 1 파인트(UK)는 568ml로, 미국 파인트(473ml)보다 거의 20% 더 많습니다. 이것이 영국 펍의 맥주가 "더 크게" 보일 수 있는 이유입니다.

인류 역사에서 많은 다양한 볼륨 단위가 사용되었으며, 일부는 오늘날까지도 남아 있습니다.

  • 고대 로마인들은 "암포라"라는 단위를 사용했는데, 이는 약 26 리터에 해당하며, 이는 거의 7 갤런 US와 같습니다.
  • 일본에서는 "쇼"라는 단위가 사용되며, 이는 주로 사케의 볼륨을 측정하는 데 사용됩니다.
  • "힌" 단위는 고대 이집트와 메소포타미아에서 사용되었으며, 약 0.5 리터에 해당하며 주로 의식용 오일 측정에 사용되었습니다.
  • "세"는 고대 중국에서 일상적인 거래에 사용된 단위로, 약 0.2 리터에 해당합니다.
  • "부셸"은 오늘날 영국과 미국에서 농업에서 사용되며, 주로 곡물과 같은 분말 제품의 볼륨을 측정하는 데 사용됩니다. 영국 버전의 부셸은 36.4 리터에 해당하며, 미국 버전은 35.2 리터입니다.
  • "버트"는 와인이나 맥주의 볼륨을 측정하는 역사적인 영국 단위로, 약 477 리터에 해당합니다. 두 개의 이러한 단위는 "턴"을 형성하여 완전한 배럴을 만듭니다.
  • "옥세프트"는 중세 스칸디나비아에서 사용된 단위로, 주로 우유와 맥주의 볼륨을 측정하는 데 사용되었습니다. 지역에 따라 값이 다르며, 일반적으로 수십 리터입니다.

또 읽기