+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

압력 변환

압력 계산기는 센서 및 공압 시스템을 다루는 엔지니어, 서비스 기술자 또는 자동화 전문가에게 실용적인 도구입니다. 파스칼, 바, 대기압, PSI와 같은 가장 일반적인 압력 단위를 빠르게 변환할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 출처의 데이터를 쉽게 비교하고 특정 시스템의 요구 사항에 맞게 값을 조정할 수 있습니다.

압력 계산기는 어떤 용도로 사용됩니까?

TME 압력 계산기는 다양한 단위 간의 압력 값을 효율적으로 변환할 수 있어 수동 계산이나 참조 표가 필요 없습니다. 이 도구는 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다:

  • 다른 시장(예: 유럽 대 미국)의 구성 요소의 기술 사양 비교,
  • 밸브, 센서 또는 압력 변환기 선택,
  • 공압 및 유압 시스템 구성,
  • 다른 단위 시스템을 사용하는 제조업체의 문서 분석.

계산기를 사용하면 바에서 PSI로, 대기에서 파스칼로, 또는 mmHg에서 Pa로 압력을 빠르게 변환할 수 있어 서비스, 실험실 또는 엔지니어링 직책에서의 일상 업무를 용이하게 합니다.

가장 일반적으로 사용되는 압력 단위

전 세계적으로 산업, 국가 및 특정 응용 프로그램에 따라 여러 가지 다른 압력 단위가 사용됩니다. 아래 표는 가장 인기 있는 단위와 SI 기본 단위인 파스칼(Pa)에 대한 변환 계수를 제시합니다.

단위 기호 파스칼 값 전형적인 응용
파스칼 Pa 1 SI 단위, 과학, 실험실 측정
헥토파스칼 hPa 100 기상학
킬로파스칼 kPa 1,000 산업, 자동차
바 bar 100,000 엔지니어링, 유압 및 공압 시스템
기술 대기 at 98,066.50 유압, 산업 공학
표준 대기 atm 101,325 물리학, 화학, 참조 데이터
PSI (파운드 당 제곱 인치) PSI 6,894.76 미국, 자동차, 압축 공기
수은 밀리미터 mmHg 133.32 의학, 실험실 측정
토르 Torr 133.32 과학 응용, 진공

다양한 단위가 상호 교환적으로 사용되지만 동일한 값은 아니므로 특히 엔지니어링 응용 및 자동화에서 정확한 변환이 필수적입니다.

압력 변환기의 실용적 사용

압력 단위를 알고 빠르게 변환할 수 있는 능력은 많은 엔지니어링 분야에서 중요합니다. 계산기가 도움이 될 수 있는 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

  • 압력 센서 선택, 예를 들어 시스템이 바 단위로 값을 읽는 동안 PSI로 설명된 센서;
  • 문서의 데이터 변환, 예를 들어 미국 제조업체의 밸브가 0-100 PSI 범위를 가지지만 시스템은 kPa로 설계됨;
  • 공업용 공압 – 액추에이터, 컴프레서 및 밸브는 종종 바 또는 대기로 표현되는 압력을 사용;
  • 진공 시스템에서의 압력 측정, 여기서 mmHg, Torr 또는 Pa가 사용됩니다.

압력 단위의 정확한 변환은 시스템 설계에서 오류를 방지하고 안전을 향상시키며 다양한 출처의 구성 요소 통합을 용이하게 합니다.

FAQ - 압력 변환에 대한 자주 묻는 질문

바와 대기는 같습니까?

아니요. 1 바는 정확히 100,000 Pa이고, 1 기술 대기(at)는 98,066.5 Pa이며, 1 표준 대기(atm)는 101,325 Pa입니다. 그들은 일상적인 실습에서 가깝지만 기술 계산에서 정밀도가 중요합니다.

파스칼은 언제 사용되며 바는 언제 사용됩니까?

파스칼(Pa)과 킬로파스칼(kPa)은 주로 과학, 전자 및 기술 문서에서 사용되는 SI 단위입니다. 바(bar)는 작업 압력을 표현하는 데 더 적합하기 때문에 산업, 서비스 및 자동화에서 인기가 있습니다(1 바 = 100,000Pa).

왜 미국에서는 PSI를 사용합니까?

PSI(파운드 당 제곱 인치)는 여전히 미국의 표준인 제국 시스템에서 파생된 단위입니다. 자동차, 유압 및 압축 공기 시스템에서 일반적으로 사용됩니다.

hPa와 mbar의 차이점은 무엇입니까?

그것들은 정확히 같은 값입니다. 1 hPa = 1 mbar = 100 Pa. 두 단위는 주로 기상학에서 상호 교환적으로 사용됩니다.

절대 압력과 상대 압력은 같습니까?

아니요. 절대 압력(abs)은 진공(0 Pa)에 대해 측정됩니다. 상대 압력(relative)은 대기압에 대한 차이를 측정합니다. 따라서 "0 바"를 표시하는 게이지는 실제로 약 1 atm을 상대적으로 측정합니다.

알고 계셨나요...

  • 1 대기는 수은 기둥 760 mm에 의해 가해지는 압력입니다 – 이전에는 수은으로 채워진 관을 올리고 내리면서 측정했습니다.
  • 압력은 물의 끓는 온도에 영향을 미칩니다. 예를 들어 해발 3000m에서는 물이 90°C에서 끓습니다.
  • 마리아나 해구의 바닥에서의 압력은 약 1086 바입니다. 그것은 매 cm²마다 약 1100 kg의 무게가 있는 것과 같습니다.
  • 자동차 공학에서는 바와 PSI가 종종 혼동됩니다 – 1 바는 약 14.5 PSI입니다. 전형적인 타이어 압력은 약 2.2–2.5 바로, 이는 32–36 PSI에 해당합니다.
  • 바는 SI 시스템에 속하지 않는 단위이지만 산업 및 자동화에서 매우 인기가 있습니다. 그것은 1909년 노르웨이 기상학자 Vilhelm Bjerknes에 의해 도입되었습니다.
  • 의학에서는 mmHg(수은 밀리미터)가 여전히 혈압 측정에 사용되고 있으며, 이는 SI 단위가 아닙니다. "mmHg" 단위는 Evangelista Torricelli(1643)의 수은 기압계 시대로 거슬러 올라갑니다. 대기압에서 수은은 관에서 약 760mm 높이로 올라갔습니다 – 따라서 760mmHg = 1 atm입니다.
  • 기상학에서는 20세기 중반까지 밀리바를 사용했으며, 그 후에는 헥토파스칼로 공식적으로 대체되었습니다. 1 mbar = 1 hPa입니다.
  • "파스칼"이라는 용어는 1971년 액체 및 기체의 특성을 연구한 프랑스 물리학자 Blaise Pascal을 기리기 위해 도입되었습니다. 이전에는 주로 "N/m²"가 사용되었습니다.
  • 수중에서는 깊이가 10미터마다 압력이 1 atm씩 증가합니다. Boyle의 법칙에 따르면, 가스의 부피는 압력에 반비례하여, 깊이가 깊어질수록 다이버의 폐 용량은 감소합니다. 10m의 깊이에서 폐 용량은 절반으로 줄어들고, 30m에서는 4분의 1로 줄어들며, 더 깊은 곳에서는 다이버가 압력을 균등화하거나 너무 빨리 상승하지 않으면 폐압 손상(일명 barotrauma)의 위험이 있습니다. 따라서 다이버는 수면으로 올라올 때 숨을 참지 말아야 합니다. 그렇게 하면 폐포가 터질 수 있습니다.
  • 압력 차이가 약 0.2 atm일 때 인간은 귀 통증을 느낄 수 있으며, 이것이 항공기 객실의 압력 조절이 중요한 이유입니다.

또 읽기