+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

저항기 색 코드 계산기

이 계산기는 색상 코드로 표시된 저항기의 값을 빠르게 해독하는 방법입니다. 띠의 수와 색상을 선택하기만 하면 도구가 즉시 저항 값을 제공합니다. 서비스, 프로토타이핑 및 설명이 읽기 어렵거나 없는 오래된 회로 분석에 없어서는 안 될 도구입니다.

저항기의 색상 코드는 어떻게 작동하나요?

색상 코드는 저항 값의 표시를 위해 숫자 인쇄를 기기 케이스에 하지 않고도 사용할 수 있는 범용 시스템입니다. 주로 축 방향 저항기(THT)에 사용되며, 각각의 색상 스트라이프가 숫자, 배수 또는 허용 오차를 나타냅니다.

스트라이프의 수에 따라 구분됩니다:

  • 3 스트라이프 - 두 개의 숫자와 배수,
  • 4 스트라이프 - 두 개의 숫자, 배수 및 허용 오차,
  • 5 스트라이프 - 세 개의 숫자, 배수 및 허용 오차,
  • 6 스트라이프 - 위와 같이 + 온도 계수 (ppm/K).

읽기는 항상 특정 방향에서 이루어집니다 - 스트라이프가 서로 가까운 쪽에서 시작하며 시작 부분에 금색 또는 은색이 없습니다.

저항기 색상 코드 표

색상 숫자 배수 허용 오차 온도 계수 (ppm/K)
검정 0 ×1 — 250
갈색 1 ×10 ±1% 100
빨강 2 ×100 ±2% 50
주황 3 ×1 000 — 15
노랑 4 ×10 000 — 25
초록 5 ×100 000 ±0,5% —
파랑 6 ×1 000 000 ±0,25% 10
보라 7 ×10 000 000 ±0,1% 5
회색 8 ×100 000 000 ±0,05% —
흰색 9 ×1 000 000 000 — —
금색 — ×0,1 ±5% —
은색 — ×0,01 ±10% —
스트라이프 없음 — — ±20% —

색상 표시의 일반적인 사용

색상 코드는 주로 전통적인 축 방향 저항기(와이어 리드가 있는)에 사용됩니다. SMD 기술이 발전함에도 불구하고 스트라이프 저항기는 여전히 널리 사용됩니다:

  • 예산 장치에서,
  • 교육 프로젝트 및 DIY에서,
  • 오래된 유형의 장비 서비스에서,
  • 인쇄 또는 라벨이 없는 공간이 없을 때.

그들의 장점은 내구성과 가독성입니다, 물론 색상이 바래거나 라커, 먼지 또는 손상으로 인해 가려지지 않는 한.

저항기의 스트라이프 값 읽기 - 주의해야 할 점은?

색상 코드로 작업하는 것은 간단해 보일 수 있지만 실수를 저지르기 쉽습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 함정입니다:

  • 잘못된 읽기 방향, 예를 들어 금색 스트라이프를 첫 번째로 인식하는 대신 마지막으로 인식;
  • 색상 유사성 - 특히 갈색, 빨강, 주황은 약한 조명에서 구별하기 어려울 수 있습니다;
  • 손상 및 오염 - 스트라이프는 오랜 사용 후에 읽을 수 없을 수 있습니다. 오래된 장치에서는 열, 자외선 또는 라커 노화의 영향으로 스트라이프 색상이 변할 수 있습니다. 그래서 서비스에서는 종종 여러 비슷한 부품을 비교하거나 직접 값을 측정합니다;
  • 허용 오차 부족 - 오래된 부품에서는 네 번째 스트라이프가 없을 수 있습니다.

의심스러운 경우 카탈로그와 비교하거나 멀티미터로 저항을 직접 측정하는 것이 좋습니다.

FAQ - 저항기의 색상 코드에 대한 자주 묻는 질문들

4개의 스트라이프로 값을 어떻게 읽나요?

첫 두 개의 스트라이프는 숫자이고, 세 번째는 배수이며, 네 번째는 허용 오차입니다. 예를 들어, 빨강 (2), 보라 (7), 갈색 (×10), 금색 (±5%) = 270Ω ±5%.

금색 및 은색 스트라이프는 무엇을 의미하나요?

금색은 배수로서 = ×0,1이고, 금색은 허용 오차로서 = ±5%입니다. 반면에 은색은 배수로서 = ×0,01이고, 은색은 허용 오차로서 = ±10%입니다.

스트라이프는 항상 왼쪽에서 오른쪽으로 읽나요?

그렇습니다, 하지만 물리적인 요소의 측면이 아니라 스트라이프의 배열을 의미합니다. 보통 한쪽에 더 큰 간격이 있으면 그것이 색상 코드의 끝을 나타냅니다. 저항기의 끝과의 거리가 같다면 허용 오차 스트라이프를 찾으세요 - 금색 또는 은색은 항상 끝에 있습니다.

네 번째 스트라이프가 없는 것은 무엇을 의미하나요?

허용 오차 스트라이프가 없으면 기본적으로 ±20%를 의미합니다 - 가장 저렴하거나 오래된 저항기에서 사용됩니다.

저항기의 스트라이프 색상은 보편적인가요?

예. 저항기에 사용되는 색상 코드는 국제 표준이며 제조사나 출신 국가에 관계없이 적용됩니다.

혹시 알고 계셨나요...

  • 저항기의 스트라이프 표시는 20세기 20년대에 미국의 라디오 제조업체 협회(RMA)에 의해 개발되었습니다. 전자 부품이 점점 작아지면서 글씨가 맞지 않게 되자 색상 코드를 사용하기 시작했습니다 - 보편적이고, 가독성이 좋으며, 돋보기 없이도 인식할 수 있습니다. 오늘날에는 4-, 5-, 심지어 6-스트라이프 코드가 사용됩니다. 추가 스트라이프는 허용 오차와 온도 계수에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 전자 제품에서 가장 성공적인 표준 중 하나로, 오늘날까지 변함없이 사용되고 있습니다.
  • 일부 매우 정밀한 저항기(예: 6 스트라이프)는 측정 장치에서 중요한 온도 안정성에 대한 추가 정보를 포함합니다.
  • 인덕터와 세라믹 캐패시터에도 스트라이프 표시가 있지만, 다른 규칙이 적용됩니다. IEC 60062:2016 - _“저항기 및 캐패시터의 표시 코드”_는 수동 부품 값의 코딩, 저항기의 색상 코드를 포함하여 공식 문서입니다.
  • 스트라이프의 배열을 보고 읽는 방향을 판단할 수 있습니다 - 첫 번째는 항상 한쪽 가장자리에 더 가깝습니다. 금색 또는 은색 스트라이프의 식별도 도움이 될 수 있습니다 - 이것은 보통 끝에 있습니다 (허용 오차로서).
  • 색상 코드에서 색상은 직접 저항 값을 나타내지 않고 숫자나 배수를 나타냅니다. 최종 저항 값은 그들의 배열에서 비롯됩니다. 예를 들어, 색상 코드에서 주황색은 숫자 3을 나타내지만 3Ω의 값을 나타내지는 않습니다 - 스트라이프의 위치에 따라 해석이 달라집니다!
  • 저항기의 색상 스트라이프 위치는 기억하기 쉽게 만드는 기억법을 사용하여 쉽게 기억할 수 있습니다. 다양한 언어로 수십 가지 재미있거나 교육적인 문장이 있어 색상 순서를 기억하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 영어에서는 "Big Boys Race Our Young Girls But Violet Generally Wins"가 인기 있습니다.

또 읽기