+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

지식기반

어떤 납땜기를 선택해야 하나요?

어떤 납땜기를 선택해야 하나요?

어떤 납땜기를 전자 부품 연결에 구매해야 하며, 납땜을 시작하기 위해 무엇을 더 준비해야 하는가.

산업용 응용을 위한 UPS 장치

산업용 응용을 위한 UPS 장치

UPS 장치는 갑작스러운 전원 차단에 대비하여 중요한 데이터를 보호하면서 장치를 안전하게 종료할 수 있도록 합니다. 예상치 못한 전원 부족뿐만 아니라 전압 강하나 저전압 상태는 HDD 내용물 손실이나 부품 손상을 초래하여 궁극적으로 되돌릴 수 없는 변화나 손실을 발생시킬 수 있습니다.

MHL technology – images from your phone on a large screen

MHL technology – images from your phone on a large screen

Knowing technological innovations around you and methods or manners, in which various devices can be connected together, enables you to take advantage of the possibilities offered by the Mobile High-Definition Link technology.

What is CPR Directive and what are its potential consequences?

What is CPR Directive and what are its potential consequences?

Construction Products Regulation (CPR) defines harmonized conditions of free movement of all construction products, and introduces the requirement for modification of cables and wires in terms of flammability and smoke emitted during fire.

What should be considered when choosing cable ties?

What should be considered when choosing cable ties?

Tie wraps are also called cable ties (or colloquially zip ties). The two first names indicate the main application and the mode of action which should be considered while choosing the components.

IP 방수 등급 및 IK 기계적 보호 등급

IP 방수 등급 및 IK 기계적 보호 등급

전자 기기나 제품을 선택할 때 중요한 측면은 사용자 안전입니다. 외관과 포장에 보이는 특징적인 표시는 해당 요소의 보호 및 밀폐 등급을 이해할 수 있게 해줍니다.

최적의 가이드 와이어 선택

최적의 가이드 와이어 선택

자동화 및 로봇 공학 분야에서는 안정성이 핵심입니다. 기계 가동 중단은 곧 손실로 이어질 수 있습니다, 따라서 케이블 가이드의 전선처럼 사소해 보이는 부품, 케이블 가이드의 전선처럼, 중요한 역할을 합니다. 이들은 움직이는 부품에 에너지, 신호와 미디어를 시스템의 움직이는 부품에 안전하게 공급합니다. 부적절한 선택은 빠른 마모와 파손을 초래할 수 있습니다, 손상 및 고장으로 인한 비용 발생.

Choosing the right cables and inverters

Choosing the right cables and inverters

Knowledge of the working mechanism of inverters, their basic features and parameters can significantly facilitate the process of choosing the right device. The stability of the system depends on the device and its dedicated cabling.

Transformer as an element of household power supply units

Transformer as an element of household power supply units

While selecting a power supply unit, a consumer must often choose between a power supply unit and transformer. However, good choice is not a matter of buyer’s intuition, but depends on the knowledge regarding a given device and its power supply method.

메모리 카드의 특성 및 선택 기준

메모리 카드의 특성 및 선택 기준

개인적 또는 업무적 용도로 제작하는 사진과 영상, 개인용 또는 업무용으로 제작하려면 저장 공간과 실시간 저장 기능이 필요합니다. 이것이 바로 메모리 카드의 역할입니다, 데이터 저장소로서의, 다양하고 장비의 필요에 맞게 조정된 메모리 카드.

Fiber optic patchcords and pigtails

Fiber optic patchcords and pigtails

Data transmission with the use of light is currently the most modern technology supporting, among others, ICT and telecommunications industry. Fiber optics make it possible to transport data with a range that cannot be compared to an electrical signal and are the basis for the increase of the available Internet speed.

Selecting an inductive sensor – different diameters and outputs

Selecting an inductive sensor – different diameters and outputs

Appropriately selected inductive sensor serves as the basis for properly operating technological line and for devices using this kind of automation components everyday. Currently, sensors are responsible for measurements, localising metal objects, counting, or drawing up transport routes in numerous manufacturing industries.