+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

지식기반

Fiber optic patchcords and pigtails

Fiber optic patchcords and pigtails

Data transmission with the use of light is currently the most modern technology supporting, among others, ICT and telecommunications industry. Fiber optics make it possible to transport data with a range that cannot be compared to an electrical signal and are the basis for the increase of the available Internet speed.

Selecting an inductive sensor – different diameters and outputs

Selecting an inductive sensor – different diameters and outputs

Appropriately selected inductive sensor serves as the basis for properly operating technological line and for devices using this kind of automation components everyday. Currently, sensors are responsible for measurements, localising metal objects, counting, or drawing up transport routes in numerous manufacturing industries.

제어 케이블 선택 가이드라인

제어 케이블 선택 가이드라인

제어 케이블은 생산 공정 라인에서 운영되는 기계 및 장비에 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 자동화 시스템 및 구조적 솔루션의 지속적인 발전으로 인해 제어 케이블 제조업체는 점점 더 엄격한 요구 사항에 직면하고 있습니다.

Data acquisition and Industry 4.0

Data acquisition and Industry 4.0

Industry 4.0 aims to create an intelligent factory, combining the intelligence of IT systems with automation.

How to connect an electric motor to an Arduino platform?

How to connect an electric motor to an Arduino platform?

The use of Arduino to control electric motors gives designers a wide range of possibilities.

FAQ - 배터리와 충전지에 대한 가장 인기 있는 질문들

FAQ - 배터리와 충전지에 대한 가장 인기 있는 질문들

FAQ - Arduino에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - Arduino에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - 메모리 카드에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - 메모리 카드에 대해 자주 묻는 질문

MicroSD 카드와 TF 카드의 기타 차이점은 무엇인가요? SD 카드가 마모되었는지 어떻게 확인하나요? SD 카드는 얼마나 자주 교체해야 하나요? SD 카드에 결함이 있는지 어떻게 확인하나요? SD 카드에 자주 쓰면 수명이 단축되나요? SD 카드와 SDHC 카드의 기타 차이점은 무엇인가요? SD 카드와 메모리 카드의 차이점은 무엇인가요? SD 카드의 수명은 몇 년인가요? 유효기간이 있나요? 내 장치에 메모리 카드가 표시되지 않는 이유는 무엇인가요? 메모리 카드 암호화를 비활성화하려면 어떻게 하나요? 메모리 카드 클래스는 무엇을 의미하나요? 메모리 카드가 손상되는 이유는 무엇인가요? 메모리 카드가 오래되면 어떻게 되나요? 메모리 카드가 입소문이 날 수 있나요? 메모리 카드가 작동을 멈추는 이유는 무엇인가요? 메모리 카드가 장치에 비해 너무 빠를 수 있나요? 메모리 카드는 언제 포맷해야 하나요? 메모리 카드도 메모리 스틱처럼 '안전하게 삭제됨'이 필요한가요? 메모리 카드로 인해 휴대폰, 카메라 또는 기타 장치의 속도가 느려질 수 있나요? 메모리 카드를 강한 자기장이나 자성 제거로 청소할 수 있나요? 메모리 카드를 기타 장치에서 호환해서 사용할 수 있나요? 메모리 카드를 '복구'할 수 있나요? 메모리 카드를 자주 포맷하면 수명이 단축되나요? 메모리 카드를 포맷할 수 없는 이유는 무엇인가요? 모든 microSD 카드는 용량만 다를 뿐 동일하게 작동하나요? 손상된 메모리 카드에서 데이터를 복구할 수 있나요? 어떤 SD 카드가 가장 빠른가요? 어떤 카드가 더 좋을까요? SDHC 또는 SDXC 중 어떤 카드가 더 낫나요? 파일을 삭제한 후 카드에 다시 '전체 용량'이 있나요?

FAQ - Raspberry Pi에 대한 자주 묻는 질문

FAQ - Raspberry Pi에 대한 자주 묻는 질문

자주 묻는 질문 - 자석에 대해 자주 묻는 질문

자주 묻는 질문 - 자석에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - 메모리 스틱에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - 메모리 스틱에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - 축전기에 대해 자주 묻는 질문

FAQ - 축전기에 대해 자주 묻는 질문