+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
64비트 모드의 Raspberry Pi 4는 모든 애플리케이션과 호환되나요?
GPIO 커넥터의 5V 핀을 통해 Raspberry Pi에 전원을 공급할 수 있나요?
Raspberry Pi 4와 5는 동일한 액세서리와 호환되나요?
Raspberry Pi 5가 Raspberry Pi 4보다 훨씬 빠릅니까?
Raspberry Pi 5는 Raspberry Pi 4와 동일한 SoC 아키텍처를 사용하나요?
Raspberry Pi 5에는 어떤 전원 공급 장치가 필요하나요?
Raspberry Pi 5와 4는 소켓과 인클로저가 동일합니까? 기계적 호환성이 있나요?
Raspberry Pi 시작 문제를 어떻게 해결하나요?
Raspberry Pi가 공격에 취약할 수 있나요?
Raspberry Pi가 과열되나요? 냉각이 필요합니까?
Raspberry Pi가 데스크톱 컴퓨터를 대체할 수 있나요?
Raspberry Pi가 미디어 서버 또는 NAS로 작동할 수 있나요?
Raspberry Pi가 부팅되지 않는 이유는 무엇인가요? LED는 켜지지만 그림이 없습니다
Raspberry Pi가 키 입력에 반응하지 않는 이유는 무엇인가요?
Raspberry Pi가 홈 오토메이션 프로젝트에 적합한가요?
Raspberry Pi는 GPIO에 서지 보호 및 ESD 보호 기능이 있나요?
Raspberry Pi는 RAID 또는 디스크 어레이를 지원하나요?
Raspberry Pi는 게임에 적합한가요?
Raspberry Pi는 배터리 전원으로 얼마나 오래 작동하나요?
Raspberry Pi는 배터리로 얼마나 오래 작동할 수 있나요?
Raspberry Pi는 보조 배터리로 전원을 공급받을 수 있나요?
Raspberry Pi는 상업용 애플리케이션에 적합합니까?
Raspberry Pi는 실시간/결정론적 연산을 지원하나요?
Raspberry Pi는 어떤 디스플레이를 지원하나요?
Raspberry Pi는 어떤 운영체제를 사용하나요?
Raspberry Pi는 에너지 효율적입니까?
Raspberry Pi는 오픈소스 제품인가요?
Raspberry Pi는 카메라 및 비디오 스트리밍을 지원하나요?
Raspberry Pi로 로컬에서 AI/머신러닝 작업을 수행할 수 있나요?
Raspberry Pi로 모터와 릴레이를 제어할 수 있나요?
Raspberry Pi를 FPGA 프로젝트에서 제어 모듈로 사용할 수 있나요?
Raspberry Pi를 서버로 계속 실행할 수 있나요?
Raspberry Pi를 클러스터링하는 목적은 무엇인가요?
Raspberry Pi에 GPU 가속기가 내장되어 있나요?
Raspberry Pi에 Wi-Fi와 블루투스가 내장되어 있나요?
Raspberry Pi에 기존 PC와 같은 BIOS가 있나요?
Raspberry Pi에 내장 스토리지가 있나요?
Raspberry Pi에 방열판이 필요한가요?
Raspberry Pi에 운영 체제를 설치해야 하나요?
Raspberry Pi에 전원 버튼이 없는 이유는 무엇인가요?
Raspberry Pi에 제어를 위한 온도 센서가 필요한가요?
Raspberry Pi에서 Windows를 실행할 수 있나요?
Raspberry Pi에서 가장 잘 작동하는 운영체제는 무엇인가요?
Raspberry Pi에서 깜박이는 녹색 다이오드는 무엇을 의미하나요?
Raspberry Pi에서 실시간 시계(RTC)는 어떻게 작동하나요 - 내장되어 있나요?
Raspberry Pi의 GPIO는 추가 회로 없이 사용해도 안전한가요?
Raspberry Pi의 RAM을 늘릴 수 있나요?
Raspberry Pi의 기본 비밀번호는 무엇인가요?
RP2040(Raspberry Pi의 마이크로컨트롤러)은 "완전한 Raspberry Pi"인가요?
SSD를 사용하더라도 Raspberry Pi용 microSD 카드가 필요한가요?
USB, SSD 또는 네트워크(microSD 카드 없이)에서 Raspberry Pi를 부팅할 수 있나요?
가장 작고 가장 강력한 Raspberry Pi - 미니 컴퓨터는 무엇인가요?
내 Raspberry Pi에서 "저전압" 또는 "스로틀링" 경고가 표시되는 이유는 무엇인가요?
내가 소유한 Raspberry Pi 모델을 어떻게 확인하나요?
모니터 없이 Raspberry Pi를 사용할 수 있나요?
소프트웨어(소프트 셧다운)를 통해 Raspberry Pi를 '끌 수 있나요? 다시 켜려면 어떻게 해야 하나요?
어떤 Raspberry Pi 모델부터 시작해야 하나요?
여러 개의 I²C, SPI 및 UART 장치를 동시에 Raspberry Pi에 연결할 수 있나요?
프로그래밍 학습에 Raspberry Pi가 적합할까요?