+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

패럿(F) - 정의

[국제 단위계(SI)에서 패럿(F) 은 전기 용량의 SI 단위](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/) 이며, 1볼트(V) 의 전위차 하에서 1쿨롱(C) 의 전하를 저장할 수 있는 능력으로 정의됩니다. 이 단위는 전자기학 및 전기화학 분야의 발전에 선구적인 공헌을 한 영국의 물리학자이자 화학자인 마이클 패러데이(Michael Faraday)의 이름을 따서 명명되었습니다. 정전용량은 정전기장 내에서 에너지를 저장하는 시스템의 능력을 나타내며, 패러데이는 이 특성을 정량화하는 데 사용되는 표준 단위입니다.

실용적인 측면에서 패럿은 매우 큰 단위이므로, 마이크로패럿(μF), 나노패럿(nF), 피코패럿(pF)과 같은 하위 단위가 기술적 응용 분야에서 더 일반적으로 사용됩니다. 용량을 나타내는 주요 구성 요소는 축전기로, 절연체( ) 물질로 분리된 두 개의 전도성 판으로 구성된 장치입니다. 축전기가 저장할 수 있는 전하량은 인가된 전압과 사용된 절연체의 종류 및 형상에 따라 달라집니다. 용량이 클수록 주어진 전압에서 축전기가 저장할 수 있는 에너지는 더 많아집니다.

전자 회로에서 패럿(farad) 단위로 측정되는 정전용량은 지연, 신호 감쇠 또는 필터링 능력과 같은 회로의 시간적 거동에 영향을 미칩니다. 다양한 정전용량을 가진 축전기는 전원 공급 장치, 공진 회로, 필터, 변환기 및 타이밍 회로에 사용됩니다. 또한 축전기는 에너지 전송, 전하 저장, 마이크로파 소자 및 집적 회로의 설계에 필수적인 역할을 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기