+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

쿨롱(C) - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/61738/) 쿨롱(C) 은 SI 전기 전하의 기본 단위로, 1초 동안 1암페어 [의 전류가 운반하는 전하의 양으로 정의됩니다. 이는 전기의 양을 나타내는 척도이며, 정전기적 영향을 미치고 전류 전도 과정에 참여할 수 있는 능력을 설명합니다. 현대적 정의에 따르면, 쿨롱은 기본 전하 상수를 통해 간접적으로 정립되며, 이 상수의 값은 2019년 SI 단위 재정의 과정에서 정확한 수치로 고정되었다.

“쿨롱(coulomb)”이라는 이름은 정전기력에 대한 선구적인 연구를 수행한 프랑스 물리학자 샤를-오귀스탱 드 쿨롱(Charles-Augustin de Coulomb)의 이름에서 유래했다. 이 단위는 거시적 및 미시적 규모 모두에서 전기 현상을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 기본 입자의 맥락에서 1쿨롱은 각각 반대 부호의 기본 전하를 띤 약 6.24 × 10¹⁸개의 전자 또는 양성자의 전하에 해당합니다.

공학 실무에서 쿨롱은 전기 회로의 전하 흐름을 정량화하고, 축전기의 정전용량을 결정하며, 전기화학적 효과를 측정하고, 전기장 내 전하 입자의 움직임을 분석하는 데 사용됩니다. 쿨롱은 암페어( ), 볼트(), 줄( ) 과 같은 기타 단위들과 밀접한 관련이 있으며, 이 단위들은 함께 전기 공학 분야의 기본 관계, 즉 옴의 법칙과 쿨롱의 법칙을 정의합니다. 쿨롱으로 표현되는 양은 에너지 저장 기술 및 전달과 관련된 계산, 특히 배터리 기술, 축전기, 전력 변환 시스템에서 필수적입니다.

기본 단위로서 쿨롱은 또한 전기장 강도, 정전기력, 전하 밀도 등 정전기 및 전자기 현상을 정량적으로 설명하는 데 사용됩니다. 그 응용 분야는 이론 물리학에서 전력 공학 및 가전 제품에 이르기까지 광범위합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기