+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

인덕턴스 - 정의

인덕턴스( )는 전기 회로( ) 또는 그 구성 요소가 전류의 변화에 따라 기전력(EMF) 을 발생시키는 능력을 나타내는 물리량입니다. 이 현상은 패러데이의 전자기 유도 법칙( ) 에서 비롯되며, 전류 강도의 변화에 반대되는 전압이 발생하는 형태로 나타납니다. 인덕턴스는 회로가 전류의 동적 변화에 대해 나타내는 저항을 수치화한 것으로, 헨리(H) 단위로 표시됩니다.

초크와 같은 수동 소자의 맥락에서, 인덕턴스는 권선 형상, 권선 횟수, 자성 코어 재료의 종류, 도체 배열에 따라 달라집니다. 인덕턴스가 클수록 전류 변동에 대한 지연 효과가 강해집니다. 이는 특히 교류(AC) 회로에서 중요하며, 여기서 유도성 부품은 위상 및 주파수 응답 특성에 영향을 미칩니다. 이러한 경우 주파수가 증가함에 따라 인덕티브 리액턴스도 발생합니다.

인덕턴스는 상호 인덕턴스(mutual inductance) 형태를 띨 수도 있는데, 이는 한 회로의 전류 변화가 다른 회로에 전압을 유도한다는 것을 의미합니다. 이 원리는 변압기 및 자기 결합 시스템의 작동 원리입니다. 이러한 현상은 변환기, 필터, 공진 회로, 무선 전력 전송 시스템 등 많은 전자 및 전력 장치의 작동에 있어 기초가 됩니다. 디지털 시스템에서 전선과 상호 연결부의 인덕턴스는 신호 무결성에 영향을 미칠 수 있으므로, 고주파 회로 분석 시 고려됩니다.

인덕턴스의 중요성은 전자 공학을 넘어 센서, 구동 장치, 진단 장비 및 계측 기술 분야에서도 활용됩니다. 전기 회로 설계에서 인덕턴스의 정확한 결정 및 제어는 시스템 안정성, 에너지 효율 및 전자기 호환성을 보장하는 데 필수적입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기