+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

저항기 - 정의

저항기( )는 패시브 소자( )인 전기 회로( ) 부품으로, 주로 전류 흐름을 제한하고, 전압을 분배하며, 에너지를 열의 형태로 소모하는 데 사용됩니다. 저항기의 작동 원리는 저항 현상, 즉 자유 전하 운반체의 이동에 저항하는 물질의 특성에 기반합니다. 이상적인 조건에서 저항기는 옴의 법칙에 따라 동작하며, 이는 단자 간 전압이 저항기를 통과하는 전류에 비례함을 의미합니다.

구조적 관점에서 볼 때, 저항기는 탄소, 금속 산화물, 저항성 합금 또는 세라믹 기판에 증착된 금속 박막과 같이 저항률이 정밀하게 정의된 재료로 만들어집니다. 옴(ohm) 단위로 표시되는 저항값은 고정될 수도 있고, 가변 저항기의 경우 조정될 수도 있습니다. 저항기를 설명하는 주요 매개변수로는 저항, 허용오차(공칭값으로부터의 허용 편차), 정격 전력, 온도 계수 및 장기 안정성이 있습니다.

엔지니어링 실무에서 저항기는 회로 분기의 전류를 제한하고, 트랜지스터의 작동점을 설정하며, 전압 분배기 를 형성하고, 노이즈를 억제하며, 전송 라인의 종단 처리를 제공하는 등 다양한 중요한 기능을 수행합니다. 거의 모든 전자 회로에 사용되기 때문에 아날로그 및 디지털 전자, 전력 시스템, 오토메이션 분야에서 필수적인 부품입니다. 회로 설계 시에는 저항값뿐만 아니라 전력 손실과 온도, 습도, 방사선과 같은 환경 요인의 영향도 고려해야 합니다. 스루홀(THT) 및 표면 실장(SMD) 버전으로 제공되는 저항기는 치수와 표기 방식이 표준화되어 있어 식별 및 자동 조립이 용이합니다. 저항기의 값은 공칭 저항과 허용 오차를 나타내는 색상 코드나 숫자 표기를 통해 확인할 수 있습니다. 단순성과 신뢰성 덕분에 저항기는 여전히 전자 분야에서 가장 널리 사용되는 부품 중 하나입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기