+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

BCI(뇌-컴퓨터 인터페이스) - 정의

BCI(뇌-컴퓨터 인터페이스). 뇌-컴퓨터 인터페이스) 는 근육이나 신경과 같은 기존의 출력 경로를 거치지 않고 인간의 뇌와 컴퓨터 시스템 간의 직접적인 통신을 가능하게 하는 기술입니다. 뇌-컴퓨터 인터페이스는 신경 활동에 의해 생성된 전기 신호를 읽어내어 전자 기기가 이해할 수 있는 명령으로 변환하도록 설계되었습니다. BCI에 사용되는 신호의 주요 원천은 뇌파(EEG) 측정법을 통해 기록된 데이터이지만, 보다 진보된 응용 분야에서는 침습적 이식 기술도 사용됩니다.

이러한 유형의 솔루션은 주로 의료 분야에서 개발되고 있으며, 심각한 운동 기능 장애를 가진 사람들이 의사소통 능력과 주변 환경에 대한 통제력을 회복할 수 있도록 돕습니다. 치료적 응용 외에도 BCI는 신경기술, 인간-컴퓨터 상호작용( ), 로봇공학( ), 증강 현실( ) 등의 분야에서 집중적인 연구 대상이 되고 있습니다. 이 연구의 핵심은 생체 신호 처리( ), 패턴 인식 알고리즘( ), 그리고 개별 사용자의 특성을 학습하는 적응형 시스템입니다.

BCI 기술은 사용자가 의식적으로 특정 뇌 활동 패턴을 유발하는 능동 모드(active mode)로 작동하거나, 사용자의 결정에 직접적인 영향을 주지 않고 감정적 또는 인지적 상태를 분석하는 수동 모드(passive mode)로 작동할 수 있습니다. 작동 모드에 관계없이 이러한 시스템의 성공적인 운용에는 고정밀 신호 감지 능력과 내인성 및 외인성 간섭에 대한 내성이 필요합니다.

생물학적 복잡성과 신경 신호의 개별성은 뇌-컴퓨터 인터페이스를 현대 공학에서 가장 학제적인 과제 중 하나로 만들며, 이는 신경과학, 컴퓨터 과학, 전자공학, 인지 심리학 및 인공 지능 의 요소를 결합합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기