+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

베이컨 - 정의

Boar는 전기 시스템에서 전류 분배를 제어하고 회로 고전류에서 전류 값을 정밀하게 측정하는 데 사용되는 정밀 측정 저항기입니다. 옴의 법칙에 따라 도체 를 통해 흐르는 전류와 단자의 전압 강하 사이의 비례 관계 원리를 기반으로 작동합니다. 션트의 설계를 통해 전류의 상당 부분이 정밀하게 정의된 낮은 저항 값을 가진 저항을 통해 라우팅되므로 회로의 전기적 파라미터에 큰 영향을 주지 않고 전류에 비례하는 측정 가능한 전압을 얻을 수 있습니다.

션트 구성에 사용되는 재료는 높은 전류 값에서도 측정 안정성을 보장하는 낮은 온도 계수 의 저항 을 가져야 합니다. 망간, 콘스탄탄 또는 니켈-크롬 합금이 사용되며, 온도에 따른 전기 저항의 변화가 적고 재료 노화에 대한 저항성이 높다는 특징이 있습니다. 션트의 구조는 고전류가 흐르는 동안 발생하는 열을 효과적으로 방출하도록 설계되어 온도 편차를 줄이고 부품의 수명을 연장합니다.

측정 시스템에서 션트는 아날로그 및 디지털 미터와 함께 사용되며, 단자에서 측정된 전압은 연산 증폭기 회로, 아날로그-디지털 컨버터 또는 마이크로프로세서 시스템에 의해 전류 값으로 변환됩니다. 정밀 구성에서 션트는 측정 오류를 최소화하고 원치 않는 열 및 전자기 효과를 보정하기 위해 보정되는 경우가 많습니다.

보호 시스템에서 션트는 전력 회로에서 전류 제한 및 제어 요소로 작동하여 과전류 보호 메커니즘을 구현하고 에너지 소비를 동적으로 모니터링할 수 있게 해줍니다. 산업 및 에너지 애플리케이션에서는 전기 네트워크 모니터링 시스템, 에너지 저장 및 전기 구동 제어 시스템에서 높은 부하 용량을 가진 고전류 션트가 사용됩니다.

션트를 최신 원격 측정 시스템 및 IoT 시스템 과 통합하면 전기 부하의 원격 진단, 기계 작동 매개변수 분석, 에너지 소비의 실시간 최적화를 수행할 수 있습니다. 소형화가 필요한 솔루션은 정밀 박막 처리 방법을 사용하여 제조된 적층 구조의 션트를 사용하므로 자동차 및 항공 우주 전자 장치에 사용되는 고급 측정 시스템과 집적 회로에 구현할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기