+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
분해는 특정 요인에 따라 체계적으로 신호의 일부를 생략하여 이산 신호의 샘플 수를 줄이는 프로세스입니다. 디지털 신호 처리( )의 맥락에서 이는 *n번째 샘플은 유지하고 나머지는 버려서 신호의 샘플링 속도를 줄이는 것을 의미합니다. 이 절차를 사용하면 원본 신호의 전체 정보를 저장하지 않고도 데이터 양을 줄일 수 있으므로 계산 및 메모리 리소스를 최적화해야 하는 애플리케이션에 유용합니다.
기술적 관점에서 볼 때 성공적인 데시메이션을 위해서는 사전에 저역 통과 필터를 적용하여 신호 대역폭을 새로운 다운샘플링 주파수와 호환되는 값으로 줄여야 합니다. 이 단계를 건너뛰면 에일리어싱 즉, 신호 스펙트럼이 겹쳐져 왜곡 이 발생할 수 있습니다. 따라서 안티앨리어싱 필터는 데시메이션을 구현하는 회로의 필수적인 부분입니다.
이 프로세스는 특히 데이터 기록 및 전송 시스템, 음향 신호 처리, 통신 시스템 및 측정 장치에서 사용됩니다. 샘플링 이론의 조건이 충족되면 관련 정보를 잃지 않고 추가 신호 분석을 단순화하거나 필요한 채널 대역폭 전송을 줄일 수 있습니다. DSP 칩과 같은 디지털 아키텍처에서 데시메이션은 특수한 알고리즘 및 최적화된 구조의 필터를 사용하여 하드웨어 또는 소프트웨어에서 구현되기도 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。