+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
위너 필터는 원본 신호와 왜곡된 버전의 추정치 사이의 평균 제곱 오차를 최소화하기 위해 신호 처리 이론에서 사용되는 최적의 디지털 필터 또는 아날로그 필터입니다. Norbert Wiener가 개발한 이 필터는 통계 필터 클래스에 속하며 신호 및 노이즈의 통계적 특성에 대한 지식을 기반으로 작동합니다. 이 필터의 주요 목표는 알려진 파워 스펙트럼을 가진 부가적인 노이즈가 있을 때 가능한 한 충실하게 신호를 재구성하는 것입니다.
기술적 관점에서 Wiener 필터는 노이즈의 존재 여부와 소스 신호의 특성을 고려하면서 주파수 영역에서 역 필터링 작업을 구현하거나 시간 영역에서 상관 관계를 구현합니다. 이 필터는 왜곡 및 노이즈를 고려하여 신호 일치 필터로 작동하므로 추정 오류 최적화 기준에 따라 설계되지 않은 기존 저역 통과 또는 대역 통과 필터와 구별됩니다.
디지털 버전에서 Wiener 필터는 작업의 특성과 사용 가능한 데이터에 따라 FIR 또는 IIR 필터로 구현할 수 있습니다. 구현의 핵심 기능은 신호의 자기 상관 함수와 입력 신호와 예상 출력 간의 상호 상관 함수를 알아야 한다는 것입니다. 실제 애플리케이션에서는 변화하는 신호-노이즈 조건에 실시간으로 적응하기 위해 적응형 버전의 Wiener 필터(예: 최소 평균 제곱(LMS) 알고리즘)를 사용하는 경우가 많습니다.
Wiener 필터의 응용 분야에는 데이터 전송, 이미지 처리, 통신 시스템, 레이더, 소나 및 왜곡되거나 불완전한 측정에서 신호를 추출해야 하는 의료 진단에서 노이즈 감소가 포함됩니다. 신호의 통계적 특성을 고려할 수 있는 기능 덕분에 추정 및 최적 필터링 분야에서 가장 효과적인 도구 중 하나로 간주됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。