+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

동적 압축 - 정의

동적 압축 은 신호 처리 오디오 분야에서 오디오 신호의 동적 범위, 즉 가장 조용한 부분과 가장 큰 부분 사이의 차이를 줄이기 위해 사용되는 기술입니다. 더 큰 신호의 레벨을 자동으로 낮추고 더 작은 신호는 남기거나 증폭하여 전체 음량이 균일해지도록 합니다. 이를 통해 시끄러운 환경에서도 쉽게 들을 수 있고, 음성 명료도가 향상되며, 음향 경로를 과도하게 운전할 위험을 줄일 수 있습니다.

이 기능을 수행하는 회로는 압축기, 입력 신호의 진폭 레벨 을 분석하고 설정된 임계값을 초과하면 값을 줄입니다. 이 프로세스는 공격 시간, 복귀 시간, 압축 비율 및 임계점과 같은 매개 변수를 고려하여 실시간으로 진행됩니다. 이를 통해 스튜디오 녹음뿐만 아니라 라이브 방송, 라디오 방송, 전관 방송 또는 휴대용 장치에서 중요한 신호의 동적 특성을 정밀하게 형성할 수 있습니다.

다이나믹 압축은 신호의 내용을 변경하지 않지만 볼륨 레벨을 균등화하여 인식을 수정하므로 청취 편의성을 개선하고 추가 오디오 처리를 용이하게 합니다. 전문 프로덕션에서는 사운드를 만들거나 과도음을 강조하거나 특징적인 음향 효과를 연출하는 데에도 사용됩니다. 디지털 및 아날로그 시스템에서 톤 매핑은 전자 장치, DSP 알고리즘을 사용하거나 DAW 환경의 소프트웨어 플러그인 형태로 구현할 수 있습니다.

톤 매핑을 사용하려면 오디오 자료의 유형과 청취 조건에 따라 매개변수를 정밀하게 조정해야 하는데, 과도한 압축은 사운드의 자연스러움과 공간감을 잃게 할 수 있기 때문입니다. 방송 시스템 및 애플리케이션 장비에서 이 기술은 종종 자동 레벨 제어 및 피크 제한 프로세스와 통합되어 음향 전송 품질 관리의 중요한 부분을 형성합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기