+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
멀티 미터 는 전압, 전류 및 저항 과 같은 기본 전기량을 정밀하게 측정하기 위해 전자, 전기 공학 및 서비스 엔지니어링에 사용되는 범용 측정 도구입니다. 최신 멀티미터는 여러 고전적인 측정기의 기능을 하나의 소형 인클로저에 결합하여 전기 및 전자 시스템의 진단, 유지 관리 및 설계에 없어서는 안될 필수 요소입니다.
아날로그 멀티미터는 기울기 표시기로 결과를 판독하는 아날로그 버전과 고해상도 LCD 화면에 값을 표시하고 자동 범위 설정, 주파수, 커패시턴스, 온도, 다이오드 테스트 또는 회로 연속성 확인과 같은 추가 기능을 제공하는 디지털 멀티미터(DMM, Digital Multimeter)로 나뉩니다.
멀티미터의 설계에는 측정 입력, 기능 스위치 회로, 교정 시스템 및 신호 처리 경로()가 포함되어 있어 저전압 전자 회로와 전력 설비 모두에서 안전하고 정밀한 측정이 가능합니다. 고성능 산업용 멀티미터는 또한 고급 서지 보호, 전자기 간섭에 대한 높은 내성 및 안전 표준 인증(예: IEC 61010)을 제공합니다.
멀티미터 품질의 주요 파라미터는 측정 정확도, 표시 분해능, 측정 범위 및 샘플링 속도입니다 . 연구 실험실이나 전기 엔지니어링 산업과 같은 전문 분야에서 멀티미터는 종종 데이터 수집 시스템 에 통합되거나 컴퓨터로 제어되어 측정 프로세스의 오토메이션과 결과 보관을 가능하게 합니다. 최신 기술 솔루션의 맥락에서 무선 인터페이스가 있는 멀티미터를 찾아 실시간으로 전기 파라미터를 원격 모니터링할 수 있는 것이 점점 더 일반화되고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。