+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

재승화 - 정의

재승화()는 승화( ) 또는 탈승화()라고도 불리며, 액체 상태를 거치지 않고 물질이 기체 상태에서 고체 상태로 직접 전환되는 상변화( )를 말합니다. 이 과정은 기체 분자가 운동 에너지 를 상실하여 규칙적인 결정 격자나 조밀한 고체 구조를 형성할 정도로 온도가 충분히 낮아지거나 압력이 증가하는 조건에서 발생합니다.

재승화 메커니즘은 열역학 원리 에 기초하며, 시스템이 부피를 줄이고 분자간 상호작용을 극대화하여 내부 에너지를 최소화하려는 현상을 설명합니다. 이 과정의 특징적인 측면은 응축열이나 응고열과 유사한 승화열의 방출이며, 새로 형성된 고체상의 안정성을 보장하기 위해 이 열을 시스템 밖으로 방출해야 합니다.

분자적 관점에서 재승화는 기체 분자의 평행 이동 자유도가 급격히 감소하는 것을 수반하며, 열 에너지의 감소와 반데르발스 힘 또는 화학 결합의 증가의 영향으로 기체 분자들은 정렬된 결정 구조로 배열되기 시작합니다. 이 과정은 서리 형성, 표면 결빙, 고산 대기에서의 분자 침적 등 많은 자연 현상에서 중요한 역할을 합니다.

산업 기술 분야에서 재승화는 고체의 분별 증류를 포함한 화학 물질 정제 및 승화 박막 증착(PVD - 물리적 기상 증착)에 사용되며, 여기서 가스의 고체로의 제어된 전이를 통해 정밀하게 정의된 형태와 화학 조성을 가진 코트를 생산할 수 있습니다.

분석 화학에서 재승화 과정은 휘발성이 낮은 화학 물질의 분리 및 정제 방법에 사용되며, 물질 증기의 선택적 응축을 통해 혼합물로부터 물질을 분리할 수 있습니다. 마이크로 전자공학 및 나노기술 분야에서는 제어된 재승화를 이용하여 반도체 기판에 박막 기능성 물질을 증착하고 광전자 공학 소자를 설계합니다.

재승화 압력 및 증착 온도와 같은 재승화 매개변수는 물질의 특성, 삼중점( ) 및 극성, 몰 질량, 분자간 결합 강도를 포함한 특정 분자적 특성에 따라 달라집니다. 이 공정을 정밀하게 제어하려면, 얻어진 고체상의 재현성과 고품질을 보장하는 첨단 온도 제어 시스템, 진공 시스템 및 결정화 분석 방법이 필요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기