+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
스위칭 모드 전원 공급 장치 (Switching Mode Power Supply. Switching Mode Power Supply, SMPS)는 트랜지스터와 같은 반도체 소자 및 주로 코일과 축전기로 구성된 에너지 저장 소자를 빠르게 전환하여 전기 에너지를 한 전압 수준에서 다른 전압 수준으로 변환하는 전자식 전원 공급 장치입니다. 이는 전류 흐름을 주기적으로 켜고 끄는 원리로 작동하며, 이를 통해 기존의 선형 전원 공급 장치보다 훨씬 높은 효율로 전력을 변환할 수 있습니다.
스위칭 전원 공급 장치의 주된 목적은 입력 전압이나 부하의 변동에도 불구하고 출력 전압을 안정적으로 유지하는 것입니다. 과잉 에너지를 열로 방출하여 전압을 조절하는 선형 시스템( )과 달리, 스위칭 전원 공급 장치는 펄스 폭 변조(PWM, Pulse Width Modulation) 를 통해 평균 전압을 제어합니다. 이는 에너지 손실을 줄이고 효율을 높여, 종종 85~90%를 초과하는 높은 효율을 달성합니다.
스위치 모드 전원 공급 장치는 벅(buck) (전압 강하), 부스트(boost) (전압 상승), buck-boost (전압 상승 및 하강 모두), 또는 갈바닉 절연이 적용된 더 복잡한 구조, 예를 들어 토폴로지 flyback, forward, half-bridge i full-bridge 와 같은 형태로 구현됩니다. 이러한 선택은 전력 요구 사항, 절연, 전압 범위 및 작동 주파수에 따라 달라집니다.
이러한 유형의 전원 공급 장치는 컴퓨터 장비, 통신, 의료 장비, 오토메이션, LED 조명 시스템 및 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. 작은 크기, 가벼운 무게, 넓은 입력 전압 범위에서 작동할 수 있는 능력, 그리고 높은 효율성 덕분에 이들은 현대 전자 설계의 표준이 되었습니다. SMPS 설계 시에는 전자기 간섭(EMI) 방출 , 제어 시스템의 안정성 및 효과적인 방열과 관련된 사항을 고려해야 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。