+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un modem (modulateur-démodulateur) est un dispositif permettant de convertir des signaux numériques générés par des ordinateurs ou d'autres appareils numériques en signaux analogiques adaptés à la transmission sur un support de communication tel que les lignes téléphoniques, les ondes radio ou les fibres optiques, et pour la conversion inverse - de un signal analogique à un signal numérique. Ce processus implique la modulation, c'est-à-dire la superposition d'informations numériques sur une onde porteuse, et la démodulation, c'est-à-dire la récupération d'informations à partir de cette onde à la fin du trajet de transmission.
Les modems jouent un rôle important dans les systèmes de télécommunications et de transmission de données, en permettant la communication à longue distance sur des canaux analogiques. Ils étaient particulièrement populaires dans les applications grand public lors du développement de l'accès à l'internet sur les réseaux téléphoniques, et leur fonctionnement était basé sur l'utilisation de techniques de modulation classiques telles que modulation d'amplitude (AM), fréquence (FM) ou phase (PM). Les modems modernes utilisent des schémas de modulation et de codage complexes, offrant un débit plus élevé , une immunité au bruit et une efficacité de transmission.
Selon l'environnement de transmission et la norme de communication, le modem peut être intégré à d'autres fonctions de réseau, telles qu'un routeur, un point d'accès Wi-Fi ou une interface fibre. Dans les technologies mobiles et à large bande, les modems prennent en charge différents protocoles de transmission, notamment DSL, LTE, 5G ou DOCSIS, adaptant le signal numérique aux caractéristiques physiques du support.
La conception du modem comprend des composants responsables de la conversion du signal, de la synchronisation , du filtrage, de la correction des erreurs et de la gestion du flux de données. Ces fonctions permettent une transmission fiable et efficace des informations entre des systèmes numériques distants, quel que soit le type de support de transmission utilisé.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.