+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La Diode Organique électroluminescente (OLED, Organic Light-Emitting Diode) est une source de lumière avancée basée sur des structures organiques en couches minces qui émettent un rayonnement électromagnétique dans le domaine visible à la suite de la recombinaison des porteurs de charge dans les couches semi-conductrices. Son fonctionnement est basé sur le phénomène d'électroluminescence, dans lequel les molécules organiques absorbent l'énergie électrique et émettent des photons après que les électrons sont passés d'un niveau d'énergie supérieur à un état excité inférieur.
La structure OLED consiste en un réseau multicouche de films organiques minces pris en sandwich entre deux électrodes , dont l'une au moins est transparente, ce qui permet l'émission de lumière. La couche d'émission, qui contient des composés organiques ayant des propriétés luminescentes, est entourée de couches de transport d'électrons et de trous qui améliorent l'efficacité de l'injection de charges et contrôlent la recombinaison des charges dans la région active. L'électrode anodique, généralement constituée d'oxyde d'indium et d'étain (ITO), permet le flux de trous, tandis que l'électrode cathodique métallique, généralement à base de calcium ou de magnésium, introduit électrons dans la structure de l'OLED.
Le mécanisme de fonctionnement d'une OLED implique l'injection de porteurs de charge sous l'influence d'une tension appliquée, ce qui conduit à leur migration à travers les couches de transport et à leur recombinaison dans la couche d'émission. Cette recombinaison entraîne la formation d'excitons - des paires électron-trou excitées qui, au cours du processus de relaxation, émettent des photons d'une longueur d'onde spécifique, déterminant ainsi la couleur de la lumière. L'émission peut se produire à la fois dans la gamme monochromatique et dans la gamme des couleurs dans les matrices RVB, où les sous-pixels individuels émettent de la lumière dans des bandes spectrales spécifiques.
La technologie OLED permet de produire des écrans avec un contraste élevé, des angles de vision larges et des temps de réponse courts , ce qui a conduit à son application dans les écrans de télévision, les smartphones, les montres intelligentes et les panneaux d'information. La flexibilité des matériaux organiques permet de créer des écrans flexibles, transparents et pliables, ce qui ouvre la possibilité de construire une nouvelle génération d'interfaces utilisateur.
Par rapport aux LED conventionnelles basées sur des structures inorganiques, les OLED se caractérisent par leur capacité à émettre leur propre lumière sans nécessiter de rétroéclairage supplémentaire, ce qui permet la construction d'écrans ultraminces avec une consommation d'énergie réduite. Les configurations OLED avancées comprennent les variantes PHOLED (Phosphorescent OLED), qui utilisent des phosphorescents pour augmenter l'efficacité de la lumière, et WOLED (White OLED), utilisées dans la technologie de l'éclairage pour générer une lumière blanche avec un large spectre de couleurs.
La stabilité et la durée de vie des OLED dépendent de la qualité des matériaux organiques et de leur résistance à la dégradation par l'humidité et l'oxygène. Des couches protectrices avancées, l'encapsulation dans des structures encapsulées et des technologies d'encapsulation basées sur des matériaux imperméables aux gaz sont utilisées pour augmenter la durée de vie des dispositifs. La recherche sur les matériaux TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence) et les nouveaux polymères conducteurs permet d'optimiser l'efficacité énergétique et d'améliorer la durabilité des écrans OLED de la prochaine génération.
Dans le contexte des applications d'affichage industriel, les OLED sont utilisées dans les technologies à matrice active (AMOLED), où chaque pixel est contrôlé individuellement par des transistors à couches minces (TFT) pour gérer dynamiquement la luminance et obtenir une haute qualité d'image. L'intégration des OLED avec des systèmes de contrôle et des capteurs tactiles permet le développement de surfaces d'affichage interactives, utilisées dans la réalité augmentée et les systèmes HMI (Human-Machine Interface).
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.