+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

バッテリー」の語源は?

電気の供給源という意味での "バッテリー "という用語は、相互に接続されたガルバニック・セル群に由来する。この言葉は18世紀にベンジャミン・フランクリンによって初めて使われた。

バッテリーの歴史的意味

バッテリーという言葉は軍事用語に由来し、もともとは一緒に働くようにセットされた大砲のグループを意味していた。現在でもこの意味で使われているが、ベンジャミン・フランクリンは電気の実験をしていたときに比喩的に使った。コンデンサとライデン瓶(初期の電荷貯蔵装置)を研究していたとき、彼はそのような相互接続された要素の集合を「ライデン瓶の電池」と呼んだ。 これは、電気的な文脈でbatteryという単語が使われた最初の例である。

ガルバニック電池の誕生

アレッサンドロ・ボルタ( が、ヴォルタ・ストス(Volta *stos)として知られる最初の化学電池を開発したのは、18世紀末のことであった。これは、電解液に浸した材料で隔てられた亜鉛と銅の交互に並んだ円板で構成されていた。これは一定の電圧を得る最初の実用的な手段であり、現代の電池の原型と考えられる。 ヴォルタのスタックは単一の回路であったが、多くの繰り返しセルを含んでいた。そのため、バッテリーという言葉は、化学セル全体の名称としてすぐに採用された。

今日の用語の意味

今日の用語では、バッテリーは単一の電気化学セル(一般的な単3形スティックなど)とノートパソコンや電気自動車に使用されているリチウムイオン電池のように複数のセルが1つのユニットに組み合わされたものの両方を意味します。 技術的な文脈では、単一の部品のより正確な用語は「セル」であり、「バッテリー」はセルの集合体**である。しかし、日常会話では、この2つの用語はしばしば同じ意味で使われる。

言語と機能の進化

バッテリー*という言葉の意味は軍事用から電気用へと進化してきたが、複数の要素を一つのシステムとして動作させるという共通の考え方は変わっていないことは注目に値する。このことが、科学技術におけるこの用語の採用を促進した。 今日では、この用語はより広範な技術的文脈でも機能している。私たちは「太陽電池」(技術的には光電池だが)、あるいはエネルギー貯蔵設備における「バッテリーバンク」と呼んでいる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る