+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

コンデンサ - 定義

コンデンサ( )は、電気・電子回路で使用されるパッシブ部品であり、その主な機能は静電界にエネルギーを蓄積・保持することです。これは、2枚の導電性極板が、誘電体() ――電荷の蓄積を可能にしつつ直流の直接的な流れを防ぐ絶縁材料――によって隔てられた構造をしています。 コンデンサの電荷を蓄積する能力は、その静電容量() として定義され、ファラド() で測定されます。

コンデンサの動作原理は、電極間に形成される電界の影響下で誘電体が分極することに基づいており、これにより蓄積された電荷の保持と電位差の発生が可能になります。 電流は電圧変化時にのみコンデンサを流れるため、定常状態では において、コンデンサは交流を導通させ、直流を遮断します。この特性は、フィルター 、信号成分分離回路、コンバーター、およびタイミング回路で広く利用されています。

誘電体の種類や機械的構造は、温度安定性、静電容量許容差、動作電圧範囲、カットオフ周波数といったコンデンサの特性に大きく影響します。 用途に応じて、ラミックコンデンサ、電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、タンタルコンデンサなど、それぞれ異なる性能パラメータを持つ様々な種類のコンデンサが使用されます。現代の電子機器において、コンデンサは電源におけるフィルタリング素子としての機能に加え、電力システムにおける無効電力補償をサポートし、メモリ回路やセンサーの動作を補助する役割も果たしています。

パルス回路や高周波回路において、コンデンサは信号整形や回路の安定性確保において極めて重要な役割を果たします。コンデンサの適切な選定は、民生用機器、産業用アプリケーション、通信ソリューションを問わず、電子システムの品質と信頼性に大きく影響します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る