+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

発振器 - 定義

発振器(Oscillator) とは、外部からの入力信号を必要とせずに、周期的な信号(最も一般的なのは正弦波、方形波、または三角波)を生成する電子的、機械的、あるいは物理的なシステムのことです。発振器の基本的な特性は、正の帰還() と適切な内部信号増幅を通じて、所定の周波数で発振を持続させる能力にあります。 電子工学において、発振器はクロック信号、変調信号、搬送波、および基準信号を生成するために使用される。

発振器は、電源からのエネルギーを反復的な電圧または電流の変化に変換することで動作する。このようなシステムの主要な構成要素は、動作周波数を決定する共振回路である。これには、LC回路、水晶振動子、セラミック共振器、あるいは特定の動的特性を持つRC回路などが含まれる。 発振の安定性、波形、および周波数精度は、使用される発振器のタイプや、温度、電源電圧、電磁干渉などの外部要因によって異なります。

用途に応じて、発振器はアナログまたはデジタル、自己励起または外部トリガー、および固定周波数または可変周波数のデバイスに分類されます。 デジタルシステムでは、発振器はクロックジェネレータとして機能し、論理演算の同期 を保証します。送信機や受信機では、ラジオ、テレビ、通信信号の伝送に使用される搬送波 を生成します。また、発振器は計測システムにも採用されており、センサーとトランスデューサー、アナライザの正常な動作には、正確な周波数制御が不可欠です。

電子工学の分野以外では、「発振器」という用語は、振り子、ばね、あるいはの数学的モデリング における動的システムなど、平衡点を中心に振動運動を行う機械的・物理的システムを指すこともあります。いずれの場合においても、発振器の本質的な特徴は、再現性、予測可能性、および生成される信号や運動のパラメータに対する制御性です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る