+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

加速度計 - 定義

加速度計 は、それが取り付けられた物体に作用する直線加速度を測定するために使用されるセンサーです。加速度 は、システム自身の動きと、重力を含む外力の作用の両方によって生じます。加速度計は、1つまたは複数の空間方向における速度の変化を検知し、運動のダイナミクス、向き、または振動の測定を可能にします。

加速度計の動作原理は、多くの場合、デバイス内部に配置された基準質量に作用する慣性力 を記録することに基づいています。 現代の加速度計、特にMEMS(微小電気機械システム) 技術を用いたものは、基準系に対する質量の変位に反応する微小な機械構造や、容量センサーまたは圧電抵抗式センサーを採用しています。これらの変化は、加速度に比例した電気信号に変換されます。

加速度計は、モバイル機器、慣性航法システム、車両安全システム、ロボット工学、スポーツ、医療、および技術インフラの監視において広く使用されています。設計に応じて、1次元、2次元、または3次元の加速度を測定することができ、その精度と測定範囲は特定の用途に合わせて調整されます。

加速度計は、姿勢の変化や振動を検出する能力を持つため、IMU(慣性計測装置)システムの主要な構成要素であり、多くの場合、のジャイロスコープ およびの磁力計 と組み合わせて使用されます。 これらは、スマートフォンの画面自動回転、車両の過負荷記録、生体力学研究における運動パラメータの分析などを可能にします。

加速度計の感度、測定範囲、サンプリング 周波数、および機械的または温度による干渉に対する耐性は、特定の作業環境における適性を決定する重要な技術的パラメータです。 高精度システムにおいては、ノイズを除去し、指標の精度を向上させるために、信号のフィルタリングやキャリブレーションも重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る