+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

圧電アクチュエータ - 定義

圧電アクチュエータ( )は、圧電現象を利用して電気信号を精密な機械的運動に変換する駆動素子です。その動作原理は、印加電圧によって変形する圧電セラミックスや水晶などの圧電材料の特性に基づいています。 この変形は、絶対的にはごくわずかですが、応答速度と再現性が高いという特徴があります。

この種のアクチュエータでは、通常、圧電材料は、電圧の変化に応じて周期的に伸縮できる構造の中に封入されています。 これらの変化により、ナノメートルから数マイクロメートルの範囲の微小な動きが生じるため、圧電アクチュエータは、光学、、ナノテクノロジー 、原子間力顕微鏡、または微量液体分注システムなど、極めて高い位置決め精度が要求される分野で使用されています。

圧電アクチュエータの利点は、その非常に短い応答時間 と、相対運動を伴う機械的要素がないことにあり、これは高い耐久性、低摩耗、および環境条件に対する高い耐性につながります。同時に、可動範囲が限られているため、多くの用途では、動きを増幅する機構と組み合わされたり、ハイブリッドシステム の構成要素として使用されたりしています。

圧電アクチュエータの特性には、応答の非線形性、ヒステリシス 、および温度による変位の変化などが含まれ、より複雑な制御システムではソフトウェアによる補正が必要となる場合があります。動きを極めて精密に制御できる能力と、電磁干渉 の発生がないという利点により、この種のアクチュエータは精密印刷技術、精密オートメーション、および研究実験室でも使用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る