+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ニッケル水素電池(NiMH) は、二次エネルギー源であり、酸化ニッケル(III)からなる正極 と、水素吸収合金からなる負極との間で起こる可逆的な化学反応を通じてエネルギーが蓄積されます。 充電時には、水素がの負極 の金属構造内に貯蔵され、放電時には水素が酸化することで、外部の電気回路 を介して電子が流れるようになります。
NiMH電池は、従来のニッケルカドミウム(NiCd)電池を進化させたもので、有毒なカドミウムを排除し、エネルギー密度を高めています。 これらの電池は、携帯機器や電動道具、カメラから、緊急用電源システム、さらには自動車産業におけるハイブリッド駆動システムに至るまで、幅広い用途で使用されています。1セルあたりの公称電圧は通常1.2 Vであり、総容量 および効率は、製造技術や使用条件によって異なります。
NiMH 電池の特徴は、NiCd ほどではないものの、メモリー効果を受けやすいことです。この現象により、特に完全放電を行わずに頻繁に充電を行うと、利用可能な容量が部分的に失われる可能性があります。 しかし、最新の NiMH 電池は、この影響を最小限に抑えるように設計されており、過負荷や過放電に対する耐性があるため、過酷な環境でも使用することができます。
NiMH 技術は、リチウムイオン電池に比べて自己放電率が高いものの、製造コスト、性能、およびユーザーの安全性のバランスに優れています。 このため、放電速度を低減させたタイプ(いわゆるLSD:Low Self-Discharge)がよく使用されます。NiMH電池の寿命は、使用条件、放電深度、使用温度、および充電方法によって異なります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。