+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スペクトラムアナライザ - 定義

スペクトラムアナライザ は、信号を周波数領域で表示するための専用測定装置であり、帯域内の高調波や電力分布を正確に分析することができます。 信号を時間の関数として表示するオシロスコープとは異なり、スペクトラムアナライザはデータを周波数の関数として提示し、特定の範囲内でどの信号成分が最もエネルギー的に重要であるかを示します。

スペクトラムアナライザの原理は、のアナログ信号 またはのデジタル信号 を、通常は高速フーリエ変換(FFT)またはヘテロダイン回路を用いて、周波数形式に変換することに基づいています。 これにより、特定の周波数における信号の存在検出、電磁干渉 の評価、変調 の解析、および送受信機器の放射試験が可能になります。

スペクトラムアナライザは、通信や無線技術 、民生用および産業用電子機器から、科学研究やEMCモニタリングに至るまで、幅広い分野で使用されています。 高い周波数分解能と広いダイナミックレンジにより、強いバックグラウンドノイズが存在する場合でも信号の識別が可能です。

この種の装置には据え置き型と携帯型の両方があり、周波数範囲、分析帯域幅、速度サンプリングレート や感度などのパラメータは、用途に応じて選択されます。 最新のスペクトラムアナライザはコンピュータシステムに統合することも可能であり、デジタル環境下でのデータ記録やさらなる処理を行うことができます。 スペクトラムアナライザ

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る