+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
自動利得制御(AGC) は、入力信号の振幅 に大きな変化があっても、出力信号レベルを比較的一定に保つことを目的とした、電子システムで使用される技術です。 AGCは、受信回路における主要なソリューションの一つであり、特にの無線技術 、オーディオシステム、テレビ、および測定機器において重要である。これらの分野では、伝送条件、距離、またはの減衰 によって、信号振幅が時間とともに動的に変化する可能性がある。
自動利得制御の動作は、出力信号レベルの分析に基づいており、この分析結果を用いて、所望の信号レベルを維持するように信号経路の利得を制御します。入力信号の振幅が増加すると、AGCシステムは利得を低下させ、信号が弱まると利得を増加させます。 この処理は、多くの場合、フィードバック を用いて、継続的かつ動的に行われます。AGCシステムは、適応フィルタや可変利得増幅器を使用し、アナログ領域とデジタル領域の両方で動作可能です。
無線通信システムにおいて、AGCは信号の明瞭性を確保し、受信機の過負荷を防ぐ上で極めて重要な役割を果たします。 音響工学においては、AGCにより異なる音源からの音量を均一化することができ、聴き心地を向上させます。現代のデジタル機器では、AGCアルゴリズムはより大規模な信号処理 システムの一部となり、アナログ-デジタルコンバーターやその後の解析段階が適切に機能するためには、適切な信号レベルを維持することが不可欠です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。