+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
電池 は、内部で起こる電気化学反応の結果、化学エネルギーが直接電気エネルギーに変換されるエネルギー源です。電池は、1つまたは複数のガルバニ電池 から構成されており、これらが直列または並列に接続されることで、外部負荷に電圧と電流を供給できる閉回路を形成します。
電池内の各セルには、2つの電極 (陽極と陰極)が含まれており、これらはイオンの流れを可能にする電解質の中に配置されています。陽極 は酸化反応を起こす電極であり、陰極 は還元反応を起こします。電極内部でのイオンの移動と、外部回路を通る電子の流れによって電流が発生します。 使用される材料や設計によって、電池は異なる定格電圧、容量 、耐環境性、および耐用年数を提供します。
電池は一次電池と二次電池に分類されます。放電後に再充電できない電池は一次電池であり、再充電可能な電池は充電式電池です。 代表的な一次電池には、亜鉛炭素電池、アルカリ電池、リチウム電池などがあり、リモコン、腕時計、補聴器、トーチなどの携帯機器に使用されています。
電池の化学的特性や設計特性によって、出力電圧、エネルギー密度、自己放電率、および様々な温度下での動作能力といった性能パラメータが決まります。 エネルギー密度が高く、環境への影響が少ない電池は、現代の技術において特に重要であり、これが代替化学組成の開発や、使用済み電池の回収・リサイクルシステムの開発を推進しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。