+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

EEPROM - 定義

EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)は、不揮発性 半導体メモリの一種で、メモリ全体の内容を一度に消去することなく、複数回の電気的な書き込みと選択的な消去が可能です。EEPROMは、電源を切っても情報を永久に保存できるのが特徴で、電子機器の設定やユーザー・パラメーター、校正を保持する必要がある用途に非常に便利です。

EEPROMメモリー・セルの構造はFGMOS(フローティング・ゲートMOSFET)トランジスターに基づいており、絶縁されたゲート 上の電荷](/jp/ja/news/library-articles/page/61944/) の制御された蓄積または削除[によってデータが保存されます。データの保存と削除は、ファウラー・ノルドハイム・トンネリングまたは電荷注入現象を利用して実現され、これにより論理状態を数十年間保存することができる。

マイクロプロセッサー・システムやマイクロコントローラーでは、EEPROMは、暗号キー、システム設定、測定記録など、小さいが重要な量のデータを保存する機能を果たす。フラッシュ・メモリと比較すると、EEPROMは、動作速度の低下と書き込み/消去サイクル数の制限という代償はあるものの、より大きなデータ・ブロック()を最初に消去することなく、シングル・バイト( )を保存する高い柔軟性を提供します。

産業用、車載用、医療用アプリケーションでは、EEPROM はその高い信頼性、電磁干渉への耐性、広い温度範囲で動作する能力から選ばれています。最近のEEPROMは、マイクロコントローラ に直接統合されるか、独立型集積回路 として提供されることが多く、I²のようなシリアル・インターフェースを備えています。 C またはSPI のようなシリアル・インタフェースを備えたスタンドアロン 集積回路として提供されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る