+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ポテンシャル・エネルギーとは、重力場、静電場、弾性場などの保存的な力の場における物体の位置に関連する力学的エネルギーの形態である。これは、内部または外部の相互作用の影響下で物体の空間的配置が変化した結果、システムが仕事を行う能力を表す。このエネルギーは運動として直接現れることはないが、システム内に蓄積され、物理的プロセスが発生する際に、運動エネルギー または他の形態のエネルギーに変換することができる。
重力場の場合、位置エネルギーは物体の質量()、地球の加速度( )、および想定される基準レベルに対する高さに依存する。静電場では、他の電荷または電荷源に対する電荷の位置 によって記述される。バネや梁のような弾性系では、フックの法則に従い、ポテンシャル・エネルギーは変形と材料の弾性係数の関数となる。
ポテンシャル・エネルギーの特徴は、実際の速度よりもむしろシステムの構成に依存することである。力学的エネルギー保存の原則に従い、保存的な力の場において物体を動かす際にこのエネルギーが変化すると、同等の運動エネルギーが増減する。物理システムの動的解析では、ポテンシャルエネルギーはラグランジュ関数やハミルトン関数を定義するために使用され、これにより特定の参照系に依存しない一般的な方法で運動を記述することができる。
電気工学 では、この概念はコンデンサ電界に蓄積されたエネルギーの解析や回路理論に用いられ、ポテンシャルエネルギーはエネルギー蓄積素子に蓄積された電圧に相当する。原子や分子のスケールでは、粒子間の相互作用を記述し、化学構造の安定性や物理化学反応の経過に影響を与える。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。