+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

インバーター - 定義

コンバーター は、電圧または直流(DC) を、周波数および振幅 を調整可能な電圧または交流(AC) に変換するために使用される電力電子機器である。その主な機能は、主電源電圧に近い正弦波形、または負荷の特定の要件に合わせたパルス波形を生成することである。このようにして、ACモータコントローラは、ACモーターへの電力供給と制御、および太陽光発電システムや電池などのDC設備からの電力供給を可能にします。

インバータは、IGBTトランジスタ、MOSFET、サイリスタなどの高速スイッチング半導体素子を使用して、変調された電圧波形と電流波形を作り出します。最新の設計では一般的に、パルス幅変調(PWM) 、出力波形を特定のパラメータで効率的に形成することができます。これらのパルスはデジタル・アルゴリズムを使って制御されるため、インバータの特性を動的な動作条件に正確に適合させることができる。

ドライブシステムでは、インバータによって非同期モーターや同期モーターの速度とトルクをスムーズに制御することができ、エネルギー効率と精度が向上するオートメーション 。再生可能エネルギーでは、太陽光発電パネルや風力タービンからのエネルギーを、送電網に適合する電力に変換するためにコンバーターが使用されている 。

その他、単相インバータは、相数、回路トポロジー、エネルギーの流れ方向によってさまざまなタイプに分けられる。単相インバーター、三相インバーター、独立型インバーター、系統連系型インバーターがあり、また、いわゆるリバース・インバーターと呼ばれる、双方向に動作し、エネルギーを系統に戻すことも、電源に戻すこともできるものもある。

周波数範囲、効率、妨害レベル、冷却方法などのインバータの動作パラメータは、その目的と産業クラスによって異なる。このタイプのアダプターは、保護回路、デジタル通信システム、診断・適応機能を備えており、最新の制御システムやエネルギー管理システムに統合することができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る