+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スパークプラグ - 定義

スパークギャップ は、2つの電極間で電気火花を制御して飛び火させるために設計された電力または電気技術部品であり、 、主に高電圧システム における過電圧 に対する保護として使用される。その動作は、通常空気または希ガスである誘電体 が、電極間の絶縁破壊電圧の過大の結果として突き抜ける現象に基づいている。過電圧が発生すると、スパーク・ギャップが電荷を速やかに放散させ、敏感な回路部品を損傷から保護します。

構造的には、スパークギャップは特定の距離に配置された2つ以上の電極で構成され、その大きさによってスパークを誘発する電圧値が決まります。用途に応じて、オープン、クローズド、またはガス状のスパークギャップが使用され、クローズドタイプでは、誘電特性が厳密に制御されたガスが内部に充填されています。球状または円筒状ギャップのスパークギャップは、校正および測定用の実験室システムでよく使用されますが、高電圧技術でも見られます。

スパークギャップは、雷保護、配電設備、牽引システム、電気通信および産業用電力機器において重要な役割を果たしています。](/jp/ja/news/library-articles/page/62264/)大きなサージ電流を素早く伝導する能力により、例えば落雷、主電源障害、静電気放電([)などによる過電圧の影響を最小限に抑えます。火花点火、パルス発生器、レーザー などの用途では、スパークギャップは放電のタイミングを能動的に制御する素子としても使用されます。

スパークギャップの性能特性は、その設計、電極材料、充填ガスの種類と圧力、および環境条件によって異なります。バリスタやトランシルダイオード のような最新のサージ保護技術が開発されているにもかかわらず、スパークギャップは、その簡便性、信頼性、高い過負荷耐性により、多くのシステムにおいて依然として不可欠な構成要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る