+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ファラデーケージは、外部静電場や電磁場から内部空間を遮蔽するように設計された導電性構造体である。動作原理は、導体の表面 。外部電界 に応答して、導電性シールド内の電荷は、構造内部で逆方向の電界が発生するように移動し、外部電界の影響を効果的に打ち消す。その結果、ケージの内部はシールドされたままとなり、外部信号が内部の機器や人に影響を与えることはない。
ファラデーケージは、金属製の強固なシールドから導電性のメッシュ構造まで、さまざまな形態をとることができ、開口部があるにもかかわらず、スロットの大きさ以上の波長の電磁波を効果的に減衰させる。その効果は、材料の種類と厚さ、導電接続の精度、減衰させる波の周波数によって決まる。実際には、この現象はシールド試験室、電子機器ハウジング、信号ケーブルシールド、電磁波放射保護(EMC)システムの構築に利用されている。
ファラデーケージは、工業用および実験用アプリケーションにおいて、電波干渉、電磁パルス(例:ESD 、EMP)、雷放電から精密機器を保護します。これは、電磁両立性(EMC) や、他のシステムとの互換性基準を満たす上で極めて重要です。データ保護では、不正な無線通信を防止するために、電子機器のシールドとして使用されます。
ファラデーケージという用語は、19世紀に静電シールド現象とその実験的応用について初めて説明したマイケル・ファラデーに由来する。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。