+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
分析用ランプ(Analysis Lamp) は、真空管であり、主に増幅管やスイッチング管におけるグリッド、、アノード 、あるいはカソード などのその他電子部品の動作特性を試験するために使用される電子管 です。その目的は、制御された実験室環境下で電圧と電流の関係を測定し、被試験システムの動的特性や動作パラメータを分析できるようにすることです。
構造的には、分析管は従来の真空管に似ていますが、追加の電極 を備えており、これにより、異なる構成において電圧の独立した制御や電流波形の監視が可能になります。これにより、実際の応用システムに見られる二次的な影響を受けずに、陽極特性曲線や格子特性などの静的特性を得ることが可能になります。 高真空環境と精密な電極設計により、信頼性が高く再現性のある測定結果が得られます。
この種の管は、真空管技術の発展過程において、特に新しいタイプのアンプ、発振器、および変調器 の設計研究で広く使用されました。その使用は、信号経路の最適化に真空管パラメータの精密な分析が不可欠であったラジオおよびテレビ工学において極めて重要でした。 今日、分析管は工学の実務現場ではほとんど見られなくなりましたが、歴史的研究やヴィンテージ電子機器の保存においては、依然として重要な要素となっています。
教育や実験の現場では、真空電子工学の基礎を教えるために、現在も分析管が使用されています。これにより、制御電圧が電流波形に及ぼす影響を視覚化し、半導体 に先立つ能動素子の動作原理を理解することが可能になります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。