+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

デジタルカウンター - 定義

デジタル・カウンター は、デジタル・システムで使用される論理回路で、パルスをカウントします。 は、現在のカウント状態をバイナリまたはコード化された形式で表します。これは、クロック信号に応答して連続する論理状態を順次通過する原理で動作し、各入力パルスは、一定の方向(カウントアップまたはカウントダウン)に従ってカウンタ・レジスタの内容を変更します。

フリップフロップは、デジタル・カウンターの動作の基本であり、パルス数に関する情報を格納する構造を形成します。カウンターは、すべてのフリップフロップが共通のクロック信号でクロック駆動される同期動作と、1つのフリップフロップの状態の変化が次のフリップフロップに直接影響する非同期動作があります。設計に応じて、単方向、逆方向、モジュロN、またはプログラマブルに設計できます。

マイクロプロセッサ・システムやデジタル回路では、カウンターはシーケンス生成、タイミング、イベント・カウント、メモリ・アドレス指定、同期 操作において重要な役割を果たします。また、周波数変換、インターバル制御、オーバーフロー検出、タイミングアルゴリズムの実装にも使用されます。より複雑なシステムでは、カウンターは、デコーダー、マルチプレクサー、およびレジスタと協力して、統合制御システムを形成することができます。

技術的な観点からは、デジタル・カウンターは、CMOS またはTTL技術で集積回路として実現され、標準素子としても、FPGAのようなプログラマブル・ロジック回路の機能ブロックとしても使用されます。その設計には、キャパシタンス 、動作速度、リセット方法、過渡現象やタイミング・エラーへの対応などのパラメーターを正確に指定する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る