+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ラプノフ法は、19世紀後半にアレクサンダー・ラプノフによって開発された、力学系の安定性を分析するための数学的ツールのセットである。その本質は、一般解を見出すことなく、平衡点( )付近での系の振る舞いを研究することである。この手法の核となるのは、いわゆるリアプノフ関数と呼ばれる補助関数であり、これは系のエネルギーの尺度として働き、系の軌道が平衡点に近づいているのか離れているのかを評価することを可能にする。
古典的なバージョンでは、この方法は、平衡点の周囲で正に決定され、時間に関する微分の合計(系の解に沿って計算される)が負に決定されるか、正に決定されない実関数を見つけることからなる。このようなリアプノフ関数は、それぞれ漸近安定性またはリアプノフ的安定性を証明する。この手法の利点はその一般性であり、線形システム にも、非線形、連続、離散システムにも適用できる。
エンジニアリングおよびオートメーション の文脈では、リアプノフ法は、安定化、適応、および非線形制御システムの設計のための基礎を提供する。リアプノフ法は、機械系、電気系、生物系、またカオス理論やグローバル・ダイナミクス解析の研究に用いられている。その実用的な実装には、物理的な直感や、記号的最適化、半正定値計画法、人工知能ツール の使用を含む数値的な手順に基づいて、適切なリアプノフ関数を構築することがしばしば必要となる。
古典的手法の拡張として、時間依存リアプノフ関数、リアプノフ・クラソフスキー関数を用いた手法、確率・分散系への一般化などがある。リアプノフ法は、その汎用性と微分方程式を解く必要性からの独立性から、力学系理論における質的解析のための基本的ツールの一つである。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。