+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

マルチプレクサ (MUX) - 定義

マルチプレクサ(MUX)は、複数の入力から1つの信号を選択し、制御線の論理状態に応じて共通の出力に送信するために使用されるデジタルまたはアナログ回路です。異なるソースからのデータを単一の伝送媒体で伝送するセレクタとして機能し、システム・リソースの効率的な利用と電子回路アーキテクチャの簡素化を実現する。

デジタル・エレクトロニクスでは、マルチプレクサは制御システム、データ・スイッチング、論理および算術関数の実装における論理素子として使用される。マルチプレクサは、どの入力を出力に接続するかを示す制御信号をデコードすることで動作する。実際には、入力の数は2の累乗であり、アドレス・ラインの数によって、特定のチャネルを選択するために必要なビット の数が決まる。

伝送システムでは、多重化 、時間、周波数、波長、またはコード領域で分離することにより、複数の信号を単一の通信チャネル で伝送することができる。このアプローチは、電気通信、データ伝送、光ファイバーシステム、コンピュータネットワークなどで使用されている 。この形式では、マルチプレクサは信号を集約するデバイスとして機能し、それらを一緒に伝送し、その後デマルチプレクサで分離することを可能にする。

マルチプレクサの構築と実装は、ロジックゲート 、プログラマブル回路(FPGAなど)、または市販の集積コンポーネントを使用して実現できます。使用目的に応じて、バイナリ信号、アナログ信号、または混合信号で動作するように回路を適合させることができます。マルチプレクサは、多くのデジタルおよびオートメーションシステム の基盤であり、情報フローの柔軟かつ動的な制御が要求されます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る