+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
放電加工(EDM) は、電極 と被加工物の表面との間で発生するパルス放電によって、被加工物から材料を正確に除去するための特殊な加工方法である。このプロセスは、絶縁体 電気絶縁体およびクーラントとして機能し、結果として生じる浸食生成物を運び去る、誘電性の加工媒体、通常は鉱物油または合成液体の存在下で行われる。
放電加工は、導電性材料の硬度に関係なく加工を可能にし、炭化物、チタン合金、硬化工具鋼などの難加工金属に特に適した技術である。動作原理は、局所的な超高温を発生させ、放電点で材料粒子の溶融と気化をもたらす顕微鏡火花放電に基づいている。パルス を繰り返すことで、工具電極の形状に合わせて表面を徐々に整形します。
その他、用途や機械の設計によって、電極が細いワイヤー状であるワイヤー放電加工や、電極が三次元形状を持ち、被加工物に所望の形状を再現するプランジ放電加工など、さまざまな放電加工がある。この技術は、射出成形金型、金型、精密穴、微細構造部品、従来の機械加工法では実現できない複雑な形状の部品の製造に使用されている。
EDM加工は、材料除去率は比較的低いものの、非常に高い寸法精度と表面品質が特徴である。加工効率、精度、安定性を決定する電圧、パルス電流、周波数、 、放電時間などの適切なプロセス・パラメーターと、高度な数値制御(CNC) の使用が必要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。